This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:用于内核5.4.20的 WL1835MOD 音频补丁

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/901927/am3358-wl1835mod-audio-patch-for-kernel-5-4-20

器件型号:AM3358
Thread 中讨论的其他器件: WL1835MOD

大家好、

我们正在使用 AM3358和 WL1835MOD 开发定制板。 出于不同的原因、我们必须从内核4.14更改为5.4.20、现在音频接口面临一些问题。

使用内核4.14、音频接口工作正常、我们只需应用0001-New-Feature-BT-PCM-integration-on-the AM335x-evm.patch 并按如下方式定义音频接口:

wilink8_PCM:wilink8_PCM{

#sound-di-cells =<0>;

兼容="ti、wilink8_Bt";

状态="确定";

}



声音{

兼容="ti、wilink8-bt-audio";

ti、model ="WILINK8_BT";

ti、audio-codec =<wilink8&pcms



;wilink-cot =<-cockpet>;mcot = wilink8&cot;mcot <&r&r&cot;wilink-cot = wilink-cot

};



&McASP0{

#sound-di-cells =<0>;

pinctrl-names ="default";

pinctrl-0 =<&McASP0_PINs>;

状态="确定";

运算模式=<0>;/* MCASP_I2S_MODE */

tdm-slots =<5>;

/* 4个串行器*/

serial-dir =</* 0:未激活、1:TX、2:Rx */

2 0 1 0 /* ARX0、ARX1、ARX2和 ARX3 */

>;

TX-num-evt =<32>;

<rx-evt

=<32>;<rx-evt =<32> 

此修补程序从e2e.ti.com/.../0001_2D00_New_2D00_Feature_2D00_BT_2D00_PCM_2D00_integration_2D00_on_2D00_the_2D00_AM335x_2D00_EVM.PATCH 下载

我们所面临的问题是、此补丁在内核5上不起作用、因此我们需要您的帮助来了解如何对其进行调整。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    供参考的是、TI 目前的任何 SDK 版本都不支持 Linux 5.4。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实、在迁移到 K5.4之后、您会看到构建问题或 McASP/Audio 配置问题

    谢谢