请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 Thread 中讨论的其他器件: WL1835MOD
大家好、
我们正在使用 AM3358和 WL1835MOD 开发定制板。 出于不同的原因、我们必须从内核4.14更改为5.4.20、现在音频接口面临一些问题。
使用内核4.14、音频接口工作正常、我们只需应用0001-New-Feature-BT-PCM-integration-on-the AM335x-evm.patch 并按如下方式定义音频接口:
wilink8_PCM:wilink8_PCM{ #sound-di-cells =<0>; 兼容="ti、wilink8_Bt"; 状态="确定"; } 声音{ 兼容="ti、wilink8-bt-audio"; ti、model ="WILINK8_BT"; ti、audio-codec =<wilink8&pcms ;wilink-cot =<-cockpet>;mcot = wilink8&cot;mcot <&r&r&cot;wilink-cot = wilink-cot }; &McASP0{ #sound-di-cells =<0>; pinctrl-names ="default"; pinctrl-0 =<&McASP0_PINs>; 状态="确定"; 运算模式=<0>;/* MCASP_I2S_MODE */ tdm-slots =<5>; /* 4个串行器*/ serial-dir =</* 0:未激活、1:TX、2:Rx */ 2 0 1 0 /* ARX0、ARX1、ARX2和 ARX3 */ >; TX-num-evt =<32>; <rx-evt =<32>;<rx-evt =<32>
我们所面临的问题是、此补丁在内核5上不起作用、因此我们需要您的帮助来了解如何对其进行调整。
提前感谢、