请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA829V 尊敬的出口产品:
由于 CPSW2G 不是在客户电路板上引脚排列、因此我的客户必须使用 CPSW9G 中的端口来启用 MCU1_0上的以太网通信。 客户工程师花了几天时间尝试将 EthVirtmacApp 从 MCU2_1移植到 MCU1_0、但仍然没有成功。
您是否有将 EthVirtmacApp 移植到 MCU1_0的补丁? 或分步指南?
谢谢。