This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:如何将 EthVirtmacApp 从 MCU2_1移植到 MCU1_0

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/942641/dra829v-how-to-porting-ethvirtmacapp-from-mcu2_1-to-mcu1_0

器件型号:DRA829V

尊敬的出口产品:

由于 CPSW2G 不是在客户电路板上引脚排列、因此我的客户必须使用 CPSW9G 中的端口来启用 MCU1_0上的以太网通信。 客户工程师花了几天时间尝试将 EthVirtmacApp 从 MCU2_1移植到 MCU1_0、但仍然没有成功。

您是否有将 EthVirtmacApp 移植到 MCU1_0的补丁? 或分步指南?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    抱歉对您的帖子回复较晚。 我们目前没有在 MCU1_0上运行 EthVirtmacApp、因此没有现成的示例。 我将跟进了解有关获取示例或移植指南的信息。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dave、

    期待移植指南。 这对于客户将演示移植到其他内核、尤其是跨域移植非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    众所周知、以太网固件托管在 MCU2_0上、在移植 MCU2_1应用时、需要修改 IPC 通信表、以便在 MCU2_0和 mcu1_0之间建立 IPC。

    如果您已经处理了 IPC、请分享您所面临的错误。

    谢谢、此致、

    Sunita。