请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 我们在 J7x 通用处理器板上安装了处理器 J721E。 该板还具有一个 J7x 四端口以太网扩展板。
Ubuntu Linux 18.04在我们的板上运行。
我想知道如何启动 j721e-cpsw-virt-Mac 驱动程序。
我也想知道。 当我们要从 Linux 内核进入四端口 Eth 上的 Mac 端口0、端口1、端口2、端口3时、需要执行哪些步骤。