This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何从 J721E 的 Linux 内核访问 J7x 四端口 eth

Guru**** 2008950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/943521/tda4vm-how-to-access-j7x-quad-port-eth-from-the-linux-kernel-of-j721e

器件型号:TDA4VM

我们在 J7x 通用处理器板上安装了处理器 J721E。 该板还具有一个 J7x 四端口以太网扩展板。  

Ubuntu Linux 18.04在我们的板上运行。

我想知道如何启动 j721e-cpsw-virt-Mac 驱动程序。

我也想知道。 当我们要从 Linux 内核进入四端口 Eth 上的 Mac 端口0、端口1、端口2、端口3时、需要执行哪些步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMO

    默认情况下、7.0中的以太网固件仍会构建、由于当前版本中串行器/解串器初始化支持中的限制、禁用了 QSGMII 支持、从而阻止了 PCIe 和 QSGMII 的配置。 这是一个临时的软件初始化问题、将在以后的版本中解决。

    目前正在构建两种 CPSW APPutils:
    - cpsw_appututils–不支持 QSGMII/I2C
    - cpsw_apputils_full–包括 QSGMII/I2C 支持

    EthFw 当前与 cpsw_apputils 链接、因此必须修改 makefile 才能链接到 cpsw_apputils_full
    EthFw 的 ENABLE_QSGMII_PORTS 标志仍必须在 BIOS 应用程序中明确定义

    此致、

    Dave