我们删除了将 USB1_ID 连接到 GND 的 R92、但为了澄清这一点、USB1应配置为双角色器件、而不是源。 原理图中的什么内容显示该器件配置为主机?
e2e.ti.com/.../SA_2D00_00010-USB.pdf
2.我们将其连接到5VDC_B 总线,并根据 AM437x SRC 2.13的说明,将 USB0_DRVVBUS 保持悬空状态,用于“始终开启”的主机。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们删除了将 USB1_ID 连接到 GND 的 R92、但为了澄清这一点、USB1应配置为双角色器件、而不是源。 原理图中的什么内容显示该器件配置为主机?
e2e.ti.com/.../SA_2D00_00010-USB.pdf
2.我们将其连接到5VDC_B 总线,并根据 AM437x SRC 2.13的说明,将 USB0_DRVVBUS 保持悬空状态,用于“始终开启”的主机。
卸下 R92时、应允许连接的电缆确定运行模式。 具有 USB 微型 A 插头的电缆应将 ID 引脚接地、以选择主机模式。 具有 USB Micro-B 插头的电缆应使 ID 引脚保持未连接 状态、从而选择 外设(器件)模式。 但是、与 J5关联的器件型号是 USB Micro-B 连接器、 不允许连接 USB Micro-B 插头。 如果您想支持双角色、则需要使用 USB 微型 AB 连接器。
您还需要解决另一个问题。 USB 规范 定义了在主机模式与外设(器件)模式下运行时 VBUS 的不同电容器要求。 在主机模式下运行时、VBUS 信号的电容必须大于120uF。 在外设(器件)模式下运行时、VBUS 信号的电容必须小于10uF。 因此、如果您希望符合 USB 规范、则需要找到解决此问题的方法。 我会警告您、其他人曾尝试忽略此要求并遇到问题。
此致、
Paul