This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:USB DRVBUS &放大器;来自 AM4378的 VBUS 信号

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/943947/am4378-usb-drvbus-vbus-signals-from-am4378

器件型号:AM4378

我们删除了将 USB1_ID 连接到 GND 的 R92、但为了澄清这一点、USB1应配置为双角色器件、而不是源。 原理图中的什么内容显示该器件配置为主机?

 e2e.ti.com/.../SA_2D00_00010-USB.pdf

2.我们将其连接到5VDC_B 总线,并根据 AM437x SRC 2.13的说明,将 USB0_DRVVBUS 保持悬空状态,用于“始终开启”的主机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您要问什么。  您是尝试将 USB1配置为始终作为 USB 外设运行、还是希望与 USB 连接器 J5关联的 ID 信号定义 USB1是否应作为主机或外设运行?

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后者。 我们收到了有关该器件已配置为主机的反馈,但希望该器件在“双角色器件”配置中同时用作主机和从机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么操作系统?

    反馈到底是什么? 它如何声明端口已配置为主机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卸下 R92时、应允许连接的电缆确定运行模式。  具有 USB 微型 A 插头的电缆应将 ID 引脚接地、以选择主机模式。 具有 USB Micro-B 插头的电缆应使 ID 引脚保持未连接 状态、从而选择 外设(器件)模式。  但是、与 J5关联的器件型号是 USB Micro-B 连接器、 不允许连接 USB Micro-B 插头。  如果您想支持双角色、则需要使用 USB 微型 AB 连接器。

    您还需要解决另一个问题。  USB 规范 定义了在主机模式与外设(器件)模式下运行时 VBUS 的不同电容器要求。 在主机模式下运行时、VBUS 信号的电容必须大于120uF。  在外设(器件)模式下运行时、VBUS 信号的电容必须小于10uF。  因此、如果您希望符合 USB 规范、则需要找到解决此问题的方法。 我会警告您、其他人曾尝试忽略此要求并遇到问题。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 USB1的配置、唯一给出的是:

    USB1配置为主机(SRC)、但 J5是 USB 器件连接器。

    我们不知道为什么他们说 USB1被配置为一个源(除了 ID 引脚被下拉、现在是固定的)。 因此、我们将检查 USB1仅配置为源的原因是否存在其他。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Nicholas Smith1"] USB1配置为主机(SRC),但 J5是 USB 设备连接器。[/quot]

    谁提供了此评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有姓名、反馈是通过我们的 TI 代表向审查团队传递信息来提供的。 我们可以在更私密的讨论中为您提供更详细的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所示的原始原理图中的 ID 拉低。 这会强制控制器进入主机模式。 这一问题已得到解决。

    关闭。 如果您仍不清楚、请随时再次在此处发帖。