This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:具有 FPGA 的 GPMC 接口

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/942298/am3358-gpmc-interface-with-fpga

器件型号:AM3358

您好:

我们有一个在 Linux 上运行的定制板、它在地址和数据多路复用模式下将 FPGA 连接到 GPMC。似乎我们可以成功写入 FPGA、但只能从 FPGA 读取0x0。

下面是我们的 DTS 文件:

SRAM_X16_DEFAULT:SRAM_X16_DEFAULT{
pinctrl-single、PIN=<
AM33XX_IOPAD (0x800、(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0))/* GPMC_AD0*/ AM33XX_INPULLUG_AD0*/AM33MC_AD0*/AM33MC_ADPULLUG_AD0*/AM33MC_AD0*/AM33MC_AD_AD0*/AM33MC_ADPULLUPULLUP

(0x804*/AM33MC_AD_AD0*/AM33MC_AD_AD_AD_AD0*/AM33MC_AD0*/AM33MC_AD0*/AM33MC_AD_AD0_AD_AD_PUV_AD0*/AM33MC_AD0*/AM33MC_AD_PUV_AD_AD0*/AM33MC_AD0_AD_AD_PIN_AD0*/AM33MC_AD_AD_AD0*/AM33MC_PIN_AD_




(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0))/* GPMC_AD7.GPMC_AD7*/
AM33XX_IOPAD (0x820、(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD8_AD8*




(0x824_GPIO_PULLUP)/AM339_MODE_IN_MODE8*(0x8_AM_MODE_IN_AD0*(0x824_AM_AM_MODE_MODE_IN_MODE8_AM_AM_MODE8)/PIN_MODE_MODE_AD0*(0x83*)

(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0))/* GPMC_AD15.GPMC_AD15*/

AM33XX_IOPAD (0x870、(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0))/* GPMC_wait0.GPMC_wait0*/
AM33XX_IOPAD (0x874、(MUX_MODE0)|输出引脚 /* GPMC_WPN */
AM33XX_IOPAD (0x87c、(PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)) /* GPMC_csn0.GPMC_csn0 */
AM33XX_IOPAD (0x884、(PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)) /* GPMC_csn2.GPMC_csn2 */
AM33XX_IOPAD (0x88c、(PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)) /* GPMC_clk */

AM33XX_IOPAD (0x890、(PIN_OUTPUT | MUX_MODE0))/* GPMC_advn_ALe.GPMC_advn_ALE */
AM33XX_IOPAD (0x894、(PIN_OUTPUT | MUX_MODE0))/* GPMC_adv_AL_AL_REN *


*(0xMC_IN_IN_IN_IN_OUTP_0_0*)*(0xMC_MODIV_0_IN_MR_0_MODIO898x *)*(PIN_IN_IN_IN_MODIO0_IN_IN_IN_EN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_EN_MODIO894*)
&GPMC{
status ="确定";
pinctrl-names ="默认值";
pinctrl-0 =<&SRAM_X16_default>;
范围=<0 0x08000000 0x01000000>;
FPGA@0、0{
compatible ="MTD-ram";
reg =<0 0x1000000>;// CS0、base_address、size of NOR

bank-width =<2>;// 16位
GPMC、device-width =<2>;// 16位
GPMC、mux-add-data =<2>;//地址数据多路复用

// GPIMC_cs
=<2ns;//相应的 GPMC_CLMC_s = GPMC_ns-ns; //从开始周期开始的有效时间
GPMC、cs-rd-off-ns =<186>;//从开始周期开始的时间开始的无效时间读访问
GPMC、cs-wr-off-ns =<186>;//从开始周期开始的失效时间开始写入访问//

ADV 信号时序(
与 GPMC_FCLK 相对应的 ADC_ADV)= GPIOn GPMC_3ns; //从开始周期开始的有效时间
GPMC、Adv-rd-Off-ns =<48>;//从开始周期开始的时间开始的无效时间读访问
GPMC、adv-wr-off-ns =<48>;//从开始周期开始的失效时间开始写入访问

// OE 信号时序(对应于 GPMC_FCLK 的 GPMC_CONK)
= 54ns; //从开始周期开始的有效时间
GPMC、OE-OFF-ns =<168>;//从开始周期开始的失效时间

// WE 信号时序(GPMC_FCLK 的 num)对应于 GPMC_CONFIG4
GPMC、WE-ON-ns =<54>;//从开始周期开始的有效时间
GPMC、WE-OFF-ns = 168ns; //从开始周期时间开始失效的时间

//与 GPMC_CONFIG5
GPMC 对应的访问时间和周期时间计时(GPMC_FCLK 的数量),第-cycle-ns =<186>;//开始周期时间和第一个数据有效
GPMC 之间的延迟,电源周期-ns =<186>;//总写入周期时间
GPMC,<114-ns = GPMC<114>;
GPMC-ns =<114-ns;GPMC-ns =<114-ns //多个访问中连续字之间的延迟

//访问时间和周期时间时序(GPMC_FCLK 的数量)对应于 GPMC_CONFIG6
GPMC、总线翻转-ns =<12>; //两次连续访问之间的总线周转延迟
//到同一芯片选择(读取到写入)或不同
//芯片选择(读取到读取到写入)

GPMC、cycle2cycle-delay-ns =<18>;//芯片选择两次连续访问之间的高脉冲延迟
GPMC、wr-data-mux-bus-ns =<90>; //确定
在哪个 GPMC.FCLK 上升沿上、//同步突发写入的第一个数据在添加/数据多路复用总线中被驱动。
GPMC、wr-access-ns =<186>;//从 StartAccessTime 到相应的 GPMC.FCLK 上升沿的延迟
//连接的存储器用于首次数据采集的 GPMC.CLK 上升沿。
GPMC、cycle2cycle-samecsen;//在对同一芯片选择(任何访问类型)的两次连续访问之间添加 Cyclle2CyclleDelay
;GPMC、cycle2cycle-diffcsen;//在对不同芯片选择(任何访问类型)的两次连续访问之间添加 Cyclle2CyclleDelay

GPMC、等待读取="false";
GPMC、写入等待="false";
GPMC、SYNC-READ ="真";
GPMC、SYNC-WRITE ="真";

#address-cells =<1>;
#size-cells =<1>;
};
}; 

和 GPMC_CONFIG1~GPMC_CONFIG7寄存器的值为:

WRAPBURST:0
自述:0
准备时间:1.

WRITEMULTIPLE:0
WRITETYPE:1.
CLKACTIVATIONTIME:00
ATTACHDDEVICEPAGELNGTH:00

WAITREADMONITORING:0
WAITWRITEMONITORING:0
WAITMONITORINGTIME:00
WAITPINSELECT:00
设备大小:01

设备类型:00
MUXADDATA:10.
状态:0
GPMCFCLKDIVIDER:00

CSWROFFTIME:10011
CSRDOFFTIME:10011
CSEXTRADELAY:0
CSONTIME:0000

ADVAADMUXWROFFTIME:000
ADVAADMUXRDOFFTIME:000
ADVWROFFTIME:00101
ADVRDOFFTIME:00101
ADVEXTRADELAY:0
ADVAADMUXONTIME:000
ADVONTIME:0010

WEOFFTIME:10001
WEEXTRADELAY:0
WONTIME:0110
OEAADMUXOFFTIME:000
OEOFFTIME:10001
OEEXTRADELAY:0
OEAADMUXONTIME:000
OEONTIME:0110

PAGEBURSTACESSTIME:0001
RDACCESSTIME:01100
WRCYCLETIME:10011
RDCYCLETIME:10011

WRACCESSTIME:10011
WRDATAONADMUXBUS:1001
CYCLE2CYCLEDELAY:0010
CYCLE2CYCLESAMECSEN:1.
CYCLE2CYCLEDIFFCSEN:1.
BUSTURNAROUND:0010

MASKADDRESS:1111
CSVALID:1.
BASEADDRESS:001000

将0x1234abcd 写入0x8009600:

当我们阅读:

数据已放置在数据/地址行上。 但是、AM3358没有提供任何内容。  

我们的硬件方案是:

我们希望有人能给我们一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宁运

    我正在努力将此主题分配给最适合的人、以解决您的问题。

    他们应在24小时内回复您。

    谢谢、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宁运

    您使用的是哪个处理器 SDK 版本?

    您用于执行写入和读取操作的工具/程序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我们使用 devmem 命令在不使用 Processor SDK 的情况下测试写入和读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着您不使用 TI 处理器 SDK? 您使用什么 Linux? 什么是内核版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin Liu:

    我们的 Linux 内核为:

    Linux 4.9.147-ti-rt-r121 armv7l

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宁运

    请附加完整的内核引导 dmesg 日志、包括用于测试的 devmem2命令的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="ningyun Zhang "[/        AM33XX_IOPAD(0x88c, (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0))       /* gpmc_clk */引用]

    请将此 GPMC_clk 引脚设置更改为 PIN_INPUT 而不是 PIN_OUTPUT、并让我知道这是否解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘斌

    我们犯了一个错误、即 FPGA 在 异步 模式而非同步模式下工作。

    问题得到解决、我们的电路板工作正常。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宁运

    很高兴问题得到解决。 感谢您的更新。