This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:SDK 6.2.0中的 reboot 命令不起作用

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/942367/dra829v-reboot-command-not-working-in-sdk-6-2-0

器件型号:DRA829V

您好,

 如果您从 rootfs for Linux 运行 reboot 命令以重新启动,则该命令不起作用。 此问题是否已修复?

谢谢、

Shrinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrinath、您好!

    我使用的是最新的 SDK 7.0: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/latest/index_FDS.html

    我可以看到 reboot 命令工作正常。 我目前没有较旧的 SDK。 是否可以迁移到7.0
    或者、您能否在6.02上共享失败或挂起的日志?

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

      我们尚未集成到 SDK 7.0。 请在以下 SDK 6.2的日志中找到它在重新启动系统时卡住的内核。

    ------------------------

    [确定]停止目标本地文件系统。

    卸载/media/ram...
    卸载/var/volatile...
    正在卸载临时目录(/tmp)...
    [确定]卸载/media/ram.
    [确定]卸载/var/volatile.
    [确定]卸载的临时目录(/tmp)。
    [确定]已达到目标卸载所有文件系统。
    [确定]停止目标交换。
    [确定]停止目标本地文件系统(预)。
    [确定]已停止在/dev/中 创建静态设备节点。
    [确定]已停止重新装载根和内核文件系统。
    [确定]达到目标关闭。
    [确定]达到目标最终步骤。
    正在开始重新引导...
    [574.252034]看门狗:看门狗0:nowa弹 出可阻止看门狗停止!
    [574.258925]看门狗:看门狗0:nowa弹 出可阻止看门狗停止!
    [574.265790]看门狗:看门狗0:看门狗没有停止!
    [574.274249]系统关断:由于存在差速限制、23条输出线路被抑制
    [574.311018] systemd-shutdown [1]:同步文件系统和阻止设备。
    [574.719095] systemd-shutdown [1]:正在将 SIGTERM 发送到其余进程...
    [574.729949] systemd-journald[152]:从 PID 1接收到 SIGTERM (systemd-shutdow)。
    [574.764152] systemd-shutdown [1]:正在将 SIGKILL 发送到其余进程...
    [574.774090] systemd-shutdown [1]:硬件看门狗"K3 RTI 看门狗",版本0
    [574.782332] systemd-shutdown [1]:卸载文件系统。
    [574.789075][1343]:使用选项"(null)"重新安装"/"只读。
    [575.104563] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [575.110642] systemd-shutdown [1]:所有文件系统均已卸载。
    [575.116226] systemd-shutdown [1]:禁用交换。
    [575.121252] systemd-shutdown [1]:所有交换都已停用。
    [575.126470] systemd-shutdown [1]:分离循环设备。
    [575.133181] systemd-shutdown [1]:所有回路设备都已断开。
    [575.149754] SD 0:0:0:1:[SDB]同步 SCSI 缓存
    [575.154945] SD 0:0:0:0:[SDA]正在同步 SCSI 缓存
    [575.160382] reboot:restarting system (重新启动系统)

     ------------

    谢谢、

    Shrinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrinath、您好!

    它在6.02上也能很好地工作。 日志:

    我正在使用 SD 引导模式。 我刚刚从6.02创建了一个新的 SD 卡、并启动了 Linux、并尝试了重新启动、但它仍然正常工作。

    我已经多次尝试检查它是否是一致的行为、是否正常工作。

    谨致问候、
    基尔西