您好,
如果您从 rootfs for Linux 运行 reboot 命令以重新启动,则该命令不起作用。 此问题是否已修复?
谢谢、
Shrinath
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
如果您从 rootfs for Linux 运行 reboot 命令以重新启动,则该命令不起作用。 此问题是否已修复?
谢谢、
Shrinath
Shrinath、您好!
我使用的是最新的 SDK 7.0: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/latest/index_FDS.html
我可以看到 reboot 命令工作正常。 我目前没有较旧的 SDK。 是否可以迁移到7.0
或者、您能否在6.02上共享失败或挂起的日志?
此致、
基尔西
您好、Keerty、
我们尚未集成到 SDK 7.0。 请在以下 SDK 6.2的日志中找到它在重新启动系统时卡住的内核。
------------------------
[确定]停止目标本地文件系统。
卸载/media/ram...
卸载/var/volatile...
正在卸载临时目录(/tmp)...
[确定]卸载/media/ram.
[确定]卸载/var/volatile.
[确定]卸载的临时目录(/tmp)。
[确定]已达到目标卸载所有文件系统。
[确定]停止目标交换。
[确定]停止目标本地文件系统(预)。
[确定]已停止在/dev/中 创建静态设备节点。
[确定]已停止重新装载根和内核文件系统。
[确定]达到目标关闭。
[确定]达到目标最终步骤。
正在开始重新引导...
[574.252034]看门狗:看门狗0:nowa弹 出可阻止看门狗停止!
[574.258925]看门狗:看门狗0:nowa弹 出可阻止看门狗停止!
[574.265790]看门狗:看门狗0:看门狗没有停止!
[574.274249]系统关断:由于存在差速限制、23条输出线路被抑制
[574.311018] systemd-shutdown [1]:同步文件系统和阻止设备。
[574.719095] systemd-shutdown [1]:正在将 SIGTERM 发送到其余进程...
[574.729949] systemd-journald[152]:从 PID 1接收到 SIGTERM (systemd-shutdow)。
[574.764152] systemd-shutdown [1]:正在将 SIGKILL 发送到其余进程...
[574.774090] systemd-shutdown [1]:硬件看门狗"K3 RTI 看门狗",版本0
[574.782332] systemd-shutdown [1]:卸载文件系统。
[574.789075][1343]:使用选项"(null)"重新安装"/"只读。
[575.104563] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[575.110642] systemd-shutdown [1]:所有文件系统均已卸载。
[575.116226] systemd-shutdown [1]:禁用交换。
[575.121252] systemd-shutdown [1]:所有交换都已停用。
[575.126470] systemd-shutdown [1]:分离循环设备。
[575.133181] systemd-shutdown [1]:所有回路设备都已断开。
[575.149754] SD 0:0:0:1:[SDB]同步 SCSI 缓存
[575.154945] SD 0:0:0:0:[SDA]正在同步 SCSI 缓存
[575.160382] reboot:restarting system (重新启动系统)
------------
谢谢、
Shrinath