This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:从 eMMC/ospi 引导 MCU1_0

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/937373/tda4vm-mcu1_0-boot-from-emmc-ospi

器件型号:TDA4VM

您好!

我尝试加快 mcu1_0启动时间。 一些文档说我可以将固件写入 ospi 以使用快速启动。

这是我的操作步骤。

步骤1.  psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/pdk_jacinto_07_00_00/packages/ti/build$ make -sj8 sbl_cust_img  以生成  tiboot3.bin 和 sysfw.bin。

步骤2. 生成我的应用程序。 我的应用代码来自 PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_11/vision_apps/apps/basic_demos/app_tirtos/tirtos_linux/mcu1_0。 创建 vision_apps、并将 在 PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_00_11/targetfs/lib/firmware 中生成 J7-mcU-r5f0_0-fw

步骤3. 将 tiboot3.bin 和 sysfw.bin 刷写到 ospi 中。

步骤3.  使用以下命令 sudo ./dslite.sh --mode processors-c /dev/ttyUSB1 -f /home/lyp/hd3/tda4/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/targetfs/lib/firmware/j7-mcu-r5f0_0-fw -d 3 -o 170000将 J7-MCU-r5f0_0-FW 刷写到 OSP 中

步骤4. 切换 ospi 引导。

但我的应用程序无法运行。 VISION_APPS 的 RTOS 固件是否不支持 ospi 引导?

 /dev/ttyUSB5中的单个图像标题打印中的"无效幻数"消息

如果我想加快 VISION_APP 的 mcu1_0 固件启动时间(小于300ms),我该怎么办?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Wall-E">我尝试加快 mcu1_0启动时间。 一些文档说我可以将固件写入 ospi 以使用快速启动。[/quot]

    我想您在这里指的是 MCUSW boot_app http://downloads.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/demo_boot_app_mcu_rtos_top.html 

    该应用用于执行早期 CAN 响应。 但 CAN 响应应用(此处为早期用例)不是作为/lib/firmware.的固件运行 它在 boot_app 本身内作为任务运行、而另一个任务引导其他内核。

    您看到的是预期的情况、您没有刷写引导应用程序和其他部分、因此您看不到任何内容。

    一些问题:

    1.在运行 Linux 的同时,是否要加速 MCU1_0的启动? 还是这是独立用例?

    2.您的目标用例是什么?

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的回复。

    1.在运行 Linux 的同时,是否要加速 MCU1_0的启动? 还是这是独立用例?

    是的、它是 RTOS + Linux。但是 MCU1_0 CAN 应用程序不依赖于 Linux。 并且 不需要 Linux 启动时间。

    似乎早期的 CAN 响应无法启动 VISION_APPS 生成的.out 文件? .appimage 和.out 之间有何不同?

    2.您的目标用例是什么?

    我在 MCU1_0 RTOS 中写入了一些与 CAN 相关的应用程序、该部分应用程序必须在上电后的极短时间(小于100ms)内运行。 但目前、如果从 SD 卡启动、则 mcu1_0的启动时间约为3-4秒。这对我来说太长了。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Wall-E"]

    似乎早期的 CAN 响应无法启动 VISION_APPS 生成的.out 文件? .appimage 和.out 之间有何不同?

    [/报价]

    .out 或.xer5f 基本上是 ELF 格式。 另一方面、.appimage 是 RPRC 格式。 您可以在此处找到更多详细信息- http://downloads.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/pdk_jacinto_07_00_00/docs/userguide/boot/boot_jacinto.html#image-formats

    [引用 user="Wall-E"]

    步骤2. 生成我的应用程序。 我的应用代码来自 PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_11/vision_apps/apps/basic_demos/app_tirtos/tirtos_linux/mcu1_0。 创建 vision_apps、并将 在 PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_00_11/targetfs/lib/firmware 中生成 J7-mcU-r5f0_0-fw

    [/报价]

    在这种情况下、您尝试使用 SBL 引导/lib/firmware.中的固件 这不奏效。  

    因此,让我尝试解释一下,当您使用 SPL 和 u-boot 启动 Linux 时,文件系统中/lib/firmware 中的固件将被拾取并加载到远程内核(R5、C66、C7)上。

    引导应用程序(http://downloads.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/demo_boot_app_mcu_rtos_top.html )或 CAN 响应应用程序是完全不同的路径,不涉及 SPL 和 u-boot。

    因此、您可以通过3种方式运行应用程序:

    1. SPL/uboot 方法:将 ELF 格式映像放在/lib/firmware 中、然后 SPL (对于 mcu1_0和 MCU2_0内核)或 u-boot (对于其余内核)将拾取该映像并加载该映像。
    2. SBL 方法:使用 SBL、sysfw 和 appimage 格式来引导内核。 借助 SBL、您可以加载所有内核、但无法引导 Linux。
    3. 引导应用程序:在此 SBL 中、加载 boot_app、然后 boot_app 有2个任务。 其中一个任务运行 CAN 应用程序、另一个任务引导 Linux。

    3人的意图是使 CAN 能够及早作出反应。 但 SDK7.0中存在一个已知问题、即 Linux 无法引导至文件系统(由于资源与 RTOS 内核冲突)。

    1主要是针对引导时间进行了大量专用优化、其中的引导时间实际上仅取决于您使用的引导介质。

    2也取决于引导介质的选择、但我认为使用 SBL 加载 mcu1_0的速度会更快、因为 SDK 中提供了优化的 SBL (CUST SBL)。

    我想我们可以查看您想要实现的用例并确定路线。

    此致、

    Karan

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我认为第1条路更好。 因为我们必须使用 Linux。而且与其他工具相比、它的实施似乎更容易。

    是否是更改引导介质的好方法? 比如将 SBL/uboot 放入 OSPI 或从 eMMC 引导? 会更快吗?

    实际上、我昨天已经尝试过从 eMMC 引导、它比 SD 卡要长很多。  在出现 Linux 登录窗口之前、无法正常工作

    请帮帮我、非常感谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我已经厌倦了从 eMMC 启动。 但我发现固件是由内核加载的、而不是 uboot。 它的加载很晚。

    我在这里共享完整的引导日志。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/4760.log.txt

    为什么要延迟加载 mcu1_0固件? 为什么内核加载而不是 uboot(或 spl)?

    是一种更改加载顺序的方法吗?

    谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们也可以从 SPL 加载 mcu1_0固件。 如果将固件放在 rootfs 分区的/lib/firmware 中并重命名为 j7-mcU-r5f0_0-fw,SPL 将自动加载固件。 我建议您访问常见问题 解答 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/915474 、以获得更多了解。

    2.您能否告诉我您目前是如何构建 CAN 应用的、即您参考了什么示例?

     PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_00_11/mcusw/mcus_demos/profile/CAN 中有一个应用。 此应用程序或 SDK 中的任何其他应用程序都是独立的驱动程序测试、可能与 Linux 有一些冲突(请参阅 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/931992)、但我认为通过一些更改、我们可以使其从 SPL 加载。

    3.现在,如何确认在 Linux 提示后 CAN 是否正常工作? 您是否连接了一些外部 CAN 仿真器、以便从 TDA4接收消息?

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我将从中学习。

    我将应用程序从"psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/vision_apps/apps/cockpit_demos/app_tirtos_linux"中引用、我开发其他 CAN 并在其基础上移植新版本的 SDK。

    3.启动时,我的应用程序将始终传输 CAN 消息。 我有一个外部 CAN 仿真器来接收 CAN 消息。 当我收到正确的 CAN 消息时、我认为它已经启动。  

    谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的应用程序名为 J7-MCU-r5f0_0-FW、则 R5 SPL 将加载该应用程序。  

    请参阅下面的启动日志、在启动 ATF 打印之前、您会看到 Remoteproc 2已成功启动、我相信您会看到类似的内容、但 Remoteproc 0已成功启动(我认为您之前没有附加这些打印内容)。 ->请检查您是否看到此内容。

    您稍后在内核中看到的内容、即"remoteproc teproproc1:引导 FW 映像 J7-mcU-r5f0_0-fw、大小为174028"、即内核只是连接它。

    Remoteproc 2已成功启动
    **文件未找到/lib/firmware/j7-mcu-r5f0_0-fw **
    正在 ARM64内核上启动 ATF...
    
    注意:BL31:v2.3 ():07.00.005-脏
    通知:BL31:构建时间:14:33:55、2020年6月17
    
    日 U-Boot SPL 2020.01-gf9b0d030d3 (2020年6月17日- 14:34:25 +0000)
    SYSFW ABI:3.0 (检测到固件版本0x0014 '20.044.1-v204B-XC-REV
    JESI
    :检测到极好的 J0X-Je3:
    J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
    尝试从 MMC2
    
    
    U-Boot 2020.01-gf9b0d030d3 (2020年6月17日- 14:34:25 +0000)
    
    SoC:J721E SR1.0
    模型:德州仪器(TI) K3 J721E SoC
    板:J721EX-PM2-rev 800d3 mmc:从 mmc
    
    
    
    
    环境中加载4个字节 mmc 0@@dh dsmc0:b0... 0 mcm 4 mcm mcm 4 mcm dh mcm 4 mcr dh mcm 0:mcr f 4 mcr dh mcr f 4 b
    正常输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    错误:检测到串行@2800000
    :
    检测到 J7X-BASE-CPB 修订版 E3:
    检测到 J7X-GESI-EXP 修订版 E3:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
    网络:
    警告:以太网@046000000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@046000000
    自动启动任何密钥停止 0
    切换到分区#0,好
    的,mmc1是当前在
    设备上找到的设备 SD/MMC 在
    从
    uEnv.txt 加载 env 的1ms (53.7 KiB/s)内读取1 55个字节
    从 mmc1导入环境...
    1513584字节在36ms (40.1 MIB/s)内读取
    数据@addr=0x80080000 1513584字节:成功!
    1513584字节在37ms (39 MiB/s)内读取
    数据加载远程处理器7 (含数据)@addr=0x80000 1513584字节:成功!
    9314288字节在73ms (121.7 MIB/s)内读取
    数据加载远程处理器8 (含数据)@addr=0x80000 9314288字节:成功!
    16654344字节在347 ms (45.8 MIB/s)内读取
    89857字节在5 ms (17.1 MIB/s)内读取
    1719字节在3 ms (559.6 KB/s)
    内读取###平展器件树状引脚在82000000处
    使用0x82000000处的 FDT 引脚启动
    将器件树加载到00000000fdda1000、结束000000009fdff... 确定
    
    启动内核... 

    话虽如此、您也可以尝试一种方法-在 u-boot 处停止(通过在 u-boot 提示符上按任意键)、然后查看您是否能够运行固件(我想它将运行)。 问题可能是加载了固件、但与内核有一定的同步、因此 CAN 任务/函数稍后会执行。 您可以在 u-boot 停止并连接 CCS (不要加载任何 gels)、连接到 MCU1_0 (加载符号)并查看其位置。 这将让您很好地了解事情发生在哪里。

    如果您在 u-boot 停止后无法连接(以防万一)、则会出现问题、固件实际上未加载、并且 MCU1_0已关闭。

    总结以下步骤:

    1.检查我提到的打印内容(ATF 打印之前)。

    2.在 u-boot 停止并验证 CAN 功能、何时启动(在本例中不引导至内核)

    3. u-boot 停止(不引导至内核)->连接 CCS 并检查 mcu1_0的状态

    让我知道上述结果,我们就可以向前迈进。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    让我澄清一下我们的讨论。  

    我的目标:让 mcu1_0可以更快地启动应用程序、我希望引导时间小于100ms。

    实现方法:

    1. SPL/uboot 方法
    2. SBL 方法
    3. 启动应用程序

    由于 way2、way3无法支持 Linux、因此我们选择 Way1。 您说过引导时间由不同的引导介质决定。 因此我尝试 SD 卡引导和 eMMC 引导。(实际上我还尝试过 OSPI 引导、但它不起作用)

    因此、调试路线图是:

    1.SPL/uboot 方法  --> 1.1 尝试 SD 卡启动

                      --> 1.2 尝试 eMMC 引导

                      -->  1.3 尝试 OSPI 引导(失败)

    我测量不同引导介质的引导时间。(可能 不是很高精度)。 测量起始条件:切换 SW2 swith 以打开 TDA4VM EVK 板的电源。 测量停止条件:外部 CAN 仿真器接收来自 TDA4VM 的 CAN 消息。

    SD 卡引导:大约3.2秒

    eMMC 引导:10秒以上。

    在此附上完整的引导日志(SD 卡和 eMMC)。 在 eMMC 引导日志中,没有“Remoteproc…… 已成功启动"日志。  但它确实出现在 SD 卡引导日志中。

    e2e.ti.com/.../sd.loge2e.ti.com/.../emmc.log

    最后、我参考您的答案、尝试在 u-boot 处暂停并连接 CCS 以检查 mcu1_0的状态。 此外、还有两种情况:eMMC 引导和 SD 卡引导。

    eMMC 引导:

    连接到 mcu1_0时出错。 我的 CAN 仿真器未收到 CAN 消息。 似乎 SPL 未加载并启动 mcu1_0。

    SD 卡引导:

    成功进入我的 CAN 应用程序。 我的 CAN 仿真器接收来自 TDA4VM 的 CAN 消息。

    我有一些发现。 从切换 SW2开关到 UART 开始打印的时间、eMMC 短于 SD 卡。 我想、如果有办法让 SPL 加载并在 eMMC 引导模式下启动 mcu1_0、我们可能可以缩短引导时间。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Wall-E"] eMMC 引导:超过10秒。

    之后是否收到消息? 尽管您说过、对于 eMMC、您无法加载固件。

    1. 此外、从 eMMC 引导时、是否插入了 SD 卡?
    2. 您的文件系统是否也位于 eMMC 中?
    3. 如何刷写 eMMC?

    此外、请查看- e2e.ti.com/.../923930

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    之后是否收到消息? 尽管您说过、对于 eMMC、您无法加载固件。

    是的、我的 CAN 仿真器可以接收 CAN 消息。 我认为固件是由内核加载的。

    我所说的无法加载固件、我意味着它不是由 SPL 加载的、我认为它是由内核加载的。

    此外、从 eMMC 引导时、是否插入了 SD 卡?

    2.您的文件系统是否也在 eMMC 中?

    是的。

    如何刷写 eMMC?

    我提到这一主题。

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/886980?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=emmc%20boot%20switch

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/887773

    此外、请查看- e2e.ti.com/.../923930

    此方法是否在 u-boot 中加载并启动固件? 我已经尝试过。 仅比从 SD 卡引导快0.4秒。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了代码、似乎开箱即用 SPL 仅支持从 SD 卡 https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/tree/arch/arm/mach-k3/common.c#n151加载固件 

    您将单击默认值:大小写。

    你能不能尝试一件事-这不是经过测试的,但值得一试.. 根据以下补丁更改 u-boot 中的文件

    diff -git a/arch/arm/mach-k3/common.c b/arch/arm/mach-k3/common.c
    INDEX 746a12148c..2ea4ff0e29 100644
    -- aarch/arm/mach-k3/common.c
    ++ b/arch/arm/mach-env
    4、9v @@-void +4、9v 4、6 @@
    ENV_LOAD ();
    switch (spl_boot_device ()){
    case boot_device_MMC2:
    + 案例 BOOT_DEVICE_MMC1:
    part = env_get ("bootpart");
    env_set ("storage_interface"、"mmC");
    ENV_SET ("FW_DEV_PART"、器件);
    @@-122,6 +123,7 @@ int load_firmware (char * name_fw、char * name_loadaddr、u32 * loadaddr)
    #ifdef CONFIG_SPL_ENV_support
    switch (spl_boot_device ()){
    case boot_device_MMC2:
    + 案例 BOOT_DEVICE_MMC1:
    名称= env_get (name_fw);
    *loadaddr = env_get_hex (name_loadaddr、*loadaddr);
    break;
    diff --git a/include/configs/j721e_evm.h b/include/configs/j721e_evm.h
    index edf747b8d3..9036e6e014 100644
    -- a/include/configs/j721e_evm.h
    ++ b/include/configs/j721e_evm.h
    @@-85、8 +85、8 @@
    /* U-Boot MMC-specific configurations/++ b/include/configs/-85、8+85、8 + 8 μ
    s /* U-Boot MMC_excird_specific configurations_7e_circu_ed_define_cepare.7 \
    "引导=MMC\0" \-
    "mmcdev=1\0" \-
    "bootpart=1:2\0" \
    + "mmcdev=0\0" \
    + "bootpart=0:2\0" \
    "bootdir=/boot\0" \
    "mainr5f0_0loadaddr=88000000\0" \
    "mainr5f0_0fwname=/lib/firmware/j7-main-r5f0_0-fw、\0" \ 

    注:假设您的 rootfs 位于 eMMC 的第二个分区中,我已将其更改为 bootpart=0:2。 否则、请将其更改为0:1。

    请告诉我这是否可行。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    现在 SPL 可以在 eMMC 引导模式下从 eMMC 加载固件。 我的 CAN 应用程序启动时间减少到大约1.4秒。

    我将进行测试、以验证当前引导时间是否足够短、以便与车辆控制器单元握手。  

    非常感谢您、Karan。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我已经验证了我与车辆控制器单元的 CAN 应用握手。 遗憾的是、启动时间仍然过长。  

    是否有一些方法来优化 eMMC 引导时间?

    或其他缩短启动时间的方法?

    我将创建一个新主题、以讨论此主题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Wall-E"]我将创建一个新主题,以讨论此主题。

    这应该是好的。 (也请在该线程中提及您的 SDK 版本)

    同时、我还将尝试通过内部讨论来获取一些信息。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我创建了一个有关早期 CAN 响应 CAN_BOOT_APP_MCU_RTOS 的新主题。 请检查。

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/941104

    谢谢。

    此致