请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2Sx 主题中讨论的其他器件:DM388
您好!
我想将 VIP 输入格式更改为 RGB24_888、VIP 输入参数的默认参数是 SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV。
以下是问题:
1.是否支持 RGB24_888格式?能否仅使用 Porta 传输所有输入位?如果不支持、原因是什么?
2.如果我想将输入更改为 RGB24_888 ,我需要根据默认配置更改哪些参数?或者我有一个可以参考的示例吗?
谢谢!
此致!