This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:如何将 VIP 数据输入格式更改为 RGB24-888?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/936669/tda2sx-how-to-change-vip-data-input-format-to-rgb24-888

器件型号:TDA2Sx
主题中讨论的其他器件:DM388

您好!

   我想将 VIP 输入格式更改为 RGB24_888、VIP 输入参数的默认参数是 SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV。

   以下是问题:

   1.是否支持 RGB24_888格式?能否仅使用 Porta 传输所有输入位?如果不支持、原因是什么?

   2.如果我想将输入更改为 RGB24_888 ,我需要根据默认配置更改哪些参数?或者我有一个可以参考的示例吗?

   谢谢!

   此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     DM388 采集源支持上述数据格式(RGB24_888)。 那么、我能知道您使用哪种摄像头传感器进行捕获吗?

    我将与团队联系、了解 RGB24_888数据格式支持的其他摄像头传感器。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavirju、您好!  

       感谢您的回复。我正在使用 PROCESSOR_SDK_RADAR 3.07、并且根据我的要求将 FPGA 输出格式更改为 RGB24_888。因此我需要修改 RGB24_888输入的 VIP 配置。  

       谢谢

       Harvey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、只需将输入格式设置为 RGB 并使用端口 A 进行 RGB 捕获、相应地设置引脚多路复用器、就可以正常工作。

    Rgds、

    Brijesh