This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个具有 C6657和 Altera Cyclone 10 FPGA 的定制板。 我们计划 FPGA 发送写入信号、DSP 接收信号。
我们有一个250MHz 的 SRIO 参考时钟。 并尝试设置 四个具有1.25 Gbaud 的1x 端口。
设置 SerDes 时,我可以锁定 PLL。 (我尝试对其进行轮询,锁定是稳定的),但在配置接收通道时,我无法使通道正常工作:CSL_SRIO_IsPortOk 对所有4个端口返回 false。
通过查看 串行器/解串器宏状态寄存器(SRIO_SERDES_STS)可以看到 EQOVER 和 EQUNDER 的位打开和关闭、有时 EQOVER 和 EQUNDER 都为高电平。
有什么关于如何调试的建议?
谢谢、
帕维尔
您好!
请检查此主题是否对 您有所帮助:https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/165949
此致、Eric