This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:在 C6657和 Altera (Intel) FPGA 之间设置 SRIO 连接

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/937666/tms320c6657-setting-up-an-srio-connection-between-c6657-and-altera-intel-fpga

器件型号:TMS320C6657

您好!

我有一个具有 C6657和 Altera Cyclone 10 FPGA 的定制板。 我们计划 FPGA 发送写入信号、DSP 接收信号。

我们有一个250MHz 的 SRIO 参考时钟。 并尝试设置 四个具有1.25 Gbaud 的1x 端口。

设置 SerDes 时,我可以锁定 PLL。 (我尝试对其进行轮询,锁定是稳定的),但在配置接收通道时,我无法使通道正常工作:CSL_SRIO_IsPortOk 对所有4个端口返回 false。

通过查看 串行器/解串器宏状态寄存器(SRIO_SERDES_STS)可以看到 EQOVER 和 EQUNDER 的位打开和关闭、有时 EQOVER 和 EQUNDER 都为高电平。

有什么关于如何调试的建议?

谢谢、

帕维尔