This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:绕过 ISP 并将 CSI-Rx 上的 YUV 数据直接转发到显示屏。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/959800/processor-sdk-dra8x-tda4x-bypassing-isp-and-forwarding-the-yuv-data-on-csi-rx-directly-to-the-display

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

我们有一个输出 YUV 数据的外部 ISP (来自 MIPI 规格的数据类型0x1E)。 我希望绕过演示应用中的 ISP、并将接收到的数据直接显示到显示器上。

到目前为止、我使用 补丁进行了修补、并在帖子中进行了上述更改。

但这不能解决问题、我看到显示器上没有显示任何内容。

是否有任何关于如何实现这一目标的建议?

使用 SDK 7.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhimanyu:

    您使用的是哪款 SDK?  

    如果您使用的是 SDK7.0,则可以使用下面的常见问题解答在多凸轮放大器中绕过 ISP。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的回答。

    在发布时、我的查询不完整。 我曾提到过您的补丁的使用。 但这并没有解决这个问题。 让我更新一下

    是的、我使用的是 SDK7.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhimanyu:

    但您面临什么问题? 您能否提供更多详细信息?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在日志中没有看到报告错误。 但显示屏是空白的

    此外、我还通过读取寄存器并进行探测来确认解串器正在接收数据。 因此、我确信帧会馈送到 TDA 中。 但是、由于我不熟悉 TI RA、我不确定如何绕过内部 ISP、如文档 PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_11/vision_apps/docs/user_guide/index.html 中所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhimanyu、

    捕获本身可能不起作用。 您使用的是哪种 SERDES? 哪个解串器寄存器正在读取以确认它正在接收数据? 解串器输出数据的 CSI 数据类型是什么?  

    您需要确保 SERDES 配置正确、否则捕获将不会接收/捕获帧。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我正在使用 DS90UB960-DS90UB951对。 我在没有外部 ISP 的情况下使其正常工作。

    在解串器结束时、我正在检查0x90 - 0x95寄存器并观察它们的值变化。

    关于解串器端的 CSI 数据类型、我不清楚您的问题。 我尚未在解串器上执行任何此类配置。 但是、当我在串行器端进行验证时、我可以看到数据类型为(0x1E)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhimanyu:

    是的、相同的数据类型0x1E、您甚至需要在解串器寄存器中设置它、偏移量为0x70和0x71、并且适用于所有通道。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    AFAIK、这些应用于由0x6D 寄存器的[0:1]配置的 RAW12和 RAW10模式。

    目前、我使用 CSI 模式时、这些位的配置为0x00。 相应的配置寄存器为0x72、根据我的配置进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhimanyu:

    否 UB960支持 RAW10和 RAW12两种工作模式。 因此、该寄存器用于为您选择的模式应用数据类型。  

    请仔细查看规格以了解这些模式。 我认为还有一个输入引脚可用于选择模式。

    请在这些寄存器中设置正确的数据类型。 如果没有正确的数据类型、捕获将无法检测输入流。

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    UB960具有3种工作模式(嗯、实际上是4种)、而不是2种。 以下是数据表中的代码段、请参阅位[1:0]

    尽管如此、我仍然执行了您的建议、但屏幕上没有看到任何内容。 以下是我的串行器和解串器转储

    [MCU2_0]   136.242852:0 UB953 regaddr = 0x0 regVal = 0x30
    [MCU2_0]   136.243048 s:0 UB953 regaddr = 0x1 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.243229 s:0 UB953 regaddr = 0x2 regVal = 0x73
    [MCU2_0]   136.243406:0 UB953 regaddr = 0x3 regVal = 0x4a
    [MCU2_0]   136.243619 s:0 UB953 regaddr = 0x4 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.243806 s:0 UB953 regaddr = 0x5 regVal = 0x3
    [MCU2_0]   136.243988 s:0 UB953 regaddr = 0x6 regVal = 0x41
    [MCU2_0]   136.244170 s:0 UB953 regaddr = 0x7 regVal = 0x28
    [MCU2_0]   136.244353 s:0 UB953 regaddr = 0x8 regVal = 0xFE
    [MCU2_0]   136.244535 s:0 UB953 regaddr = 0x9 regVal = 0x1E
    [MCU2_0]   136.244720 s:0 UB953 regaddr = 0xA regVal = 0x10
    [MCU2_0]   136.244907:0 UB953 regaddr = 0xb regVal = 0x7f
    [MCU2_0]   136.245090 s:0 UB953 regaddr = 0xc regVal = 0x7f
    [MCU2_0]   136.245269:0 UB953 regaddr = 0xd regVal = 0xf0
    [MCU2_0]   136.245451:0 UB953 regaddr = 0xe regVal = 0xF
    [MCU2_0]   136.245638 s:0 UB953 regaddr = 0xF regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.245824 s:0 UB953 regaddr = 0x10 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.246006 s:0 UB953 regaddr = 0x11 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.246184 s:0 UB953 regaddr = 0x12 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.246364 s:0 UB953 regaddr = 0x13 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.246546 s:0 UB953 regaddr = 0x14 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.246743 s:0 UB953 regaddr = 0x15 regVal = 0x20
    [MCU2_0]   136.246931:0 UB953 regaddr = 0x16 regVal = 0x18
    [MCU2_0]   136.247110:0 UB953 regaddr = 0x17 regVal = 0x3c
    [MCU2_0]   136.247291 s:0 UB953 regaddr = 0x18 regVal = 0x80
    [MCU2_0]   136.247473 s:0 UB953 regaddr = 0x19 regVal = 0x62
    [MCU2_0]   136.247673:0 UB953 regaddr = 0x1A regVal = 0x62
    [MCU2_0]   136.247855:0 UB953 regaddr = 0x1b regVal = 0x62
    [MCU2_0]   136.248035 s:0 UB953 regaddr = 0x1c regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.248218 s:0 UB953 regaddr = 0x1d regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.248398:0 UB953 regaddr = 0x1E regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.248592 s:0 UB953 regaddr = 0x1f regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.248776:0 UB953 regaddr = 0x20 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.248958:0 UB953 regaddr = 0x21 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.249139:0 UB953 regaddr = 0x22 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.249317 s:0 UB953 regaddr = 0x23 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.249500 s:0 UB953 regaddr = 0x24 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.249685:0 UB953 regaddr = 0x25 regVal = 0x2
    [MCU2_0]   136.249868 s:0 UB953 regaddr = 0x26 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.250049 s:0 UB953 regaddr = 0x27 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.250230 s:0 UB953 regaddr = 0x28 regVal = 0x67
    [MCU2_0]   136.250409 s:0 UB953 regaddr = 0x29 regVal = 0x33
    [MCU2_0]   136.250603:0 UB953 regaddr = 0x2a regVal = 0x1
    [MCU2_0]   136.250787 s:0 UB953 regaddr = 0x2b regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.250966 s:0 UB953 regaddr = 0x2C regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.251152 s:0 UB953 regaddr = 0x2D regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.251332 s:0 UB953 regaddr = 0x2e regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.251511 s:0 UB953 regaddr = 0x2F regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.251698:0 UB953 regaddr = 0x30 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.251881 s:0 UB953 regaddr = 0x31 regVal = 0x20
    [MCU2_0]   136.252065 s:0 UB953 regaddr = 0x32 regVal = 0x9
    [MCU2_0]   136.252247:0 UB953 regaddr = 0x33 regVal = 0x4
    [MCU2_0]   136.252425 s:0 UB953 regaddr = 0x34 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.252611 s:0 UB953 regaddr = 0x35 regVal = 0x11
    [MCU2_0]   136.252796:0 UB953 regaddr = 0x36 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.252978:0 UB953 regaddr = 0x37 regVal = 0x7a
    [MCU2_0]   136.253155 s:0 UB953 regaddr = 0x38 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.253336 s:0 UB953 regaddr = 0x39 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.253513 s:0 UB953 regaddr = 0x3a regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.253698:0 UB953 regaddr = 0x3b regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.253879:0 UB953 regaddr = 0x3c regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.254059:0 UB953 regaddr = 0x3D regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.254238 s:0 UB953 regaddr = 0x3E regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.254422 s:0 UB953 regaddr = 0x3f regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.254613 s:0 UB953 regaddr = 0x40 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.254799:0 UB953 regaddr = 0x41 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.254992:0 UB953 regaddr = 0x42 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.255171:0 UB953 regaddr = 0x43 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.255348:0 UB953 regaddr = 0x44 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.255528 s:0 UB953 regaddr = 0x45 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.255712:0 UB953 regaddr = 0x46 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.255901:0 UB953 regaddr = 0x47 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.256086 s:0 UB953 regaddr = 0x48 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.256269:0 UB953 regaddr = 0x49 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.256452:0 UB953 regaddr = 0x4a regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.256641 s:0 UB953 regaddr = 0x4b regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.256828 s:0 UB953 regaddr = 0x4c regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.257013 s:0 UB953 regaddr = 0x4d regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.257195 s:0 UB953 regaddr = 0x4e regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.257377 s:0 UB953 regaddr = 0x4f regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.257553 s:0 UB953 regaddr = 0x50 regVal = 0x20
    [MCU2_0]   136.257752:0 UB953 regaddr = 0x51 regVal = 0xc0
    [MCU2_0]   136.257935:0 UB953 regaddr = 0x52 regVal = 0x45
    [MCU2_0]   136.258120 s:0 UB953 regaddr = 0x53 regVal = 0x8
    [MCU2_0]   136.258302 s:0 UB953 regaddr = 0x54 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.258480 s:0 UB953 regaddr = 0x55 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.258674 s:0 UB953 regaddr = 0x56 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.258877:0 UB953 regaddr = 0x57 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.259074:0 UB953 regaddr = 0x58 regVal = 0x7
    [MCU2_0]   136.259257 s:0 UB953 regaddr = 0x59 regVal = 0x7
    [MCU2_0]   136.259435:0 UB953 regaddr = 0x5a regVal = 0x7
    [MCU2_0]   136.259625 s:0 UB953 regaddr = 0x5b regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.259809:0 UB953 regaddr = 0x5c regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.259993 s:0 UB953 regaddr = 0x5d regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.260175 s:0 UB953 regaddr = 0x5e regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.260355:0 UB953 regaddr = 0x5f regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.260534 s:0 UB953 regaddr = 0x60 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.260721 s:0 UB953 regaddr = 0x61 regVal = 0x1E
    [MCU2_0]   136.260906 s:0 UB953 regaddr = 0x62 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.261086 s:0 UB953 regaddr = 0x63 regVal = 0xF
    [MCU2_0]   136.261268 s:0 UB953 regaddr = 0x64 regVal = 0x14
    [MCU2_0]   136.261447 s:0 UB953 regaddr = 0x65 regVal = 0x8a
    [MCU2_0]   136.261631:0 UB953 regaddr = 0x66 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.261816 s:0 UB953 regaddr = 0x67 regVal = 0x6f
    [MCU2_0]   136.261999 s:0 UB953 regaddr = 0x68 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.262180 s:0 UB953 regaddr = 0x69 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.262358:0 UB953 regaddr = 0x6a regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.262535 s:0 UB953 regaddr = 0x6b regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.262720 s:0 UB953 regaddr = 0x6c regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.262908:0 UB953 regaddr = 0x6d regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.263088 s:0 UB953 regaddr = 0x6e regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.263266:0 UB953 regaddr = 0x6f regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.263448:0 UB953 regaddr = 0x70 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.263635:0 UB953 regaddr = 0x71 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.263820 s:0 UB953 regaddr = 0x72 regVal = 0x25
    [MCU2_0]   136.264001 s:0 UB953 regaddr = 0x73 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.264184 s:0 UB953 regaddr = 0x74 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.264362:0 UB953 regaddr = 0x75 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.264543 s:0 UB953 regaddr = 0x76 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.264738 s:0 UB953 regaddr = 0x77 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.264922:0 UB953 regaddr = 0x78 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.265103 s:0 UB953 regaddr = 0x79 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.265284:0 UB953 regaddr = 0x7a regVal = 0xe4
    [MCU2_0]   136.265459:0 UB953 regaddr = 0x7B regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.265646 s:0 UB953 regaddr = 0x7c regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.265838:0 UB953 regaddr = 0x7d regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.266021 s:0 UB953 regaddr = 0x7E regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.266202 s:0 UB953 regaddr = 0x7f regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.266381 s:0 UB953 regaddr = 0x80 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.266561 s:0 UB953 regaddr = 0x81 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.266761 s:0 UB953 regaddr = 0x82 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.266946 s:0 UB953 regaddr = 0x83 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.267130:0 UB953 regaddr = 0x84 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.267309 s:0 UB953 regaddr = 0x85 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.267486:0 UB953 regaddr = 0x86 regVal = 0x90
    [MCU2_0]   136.267675:0 UB953 regaddr = 0x87 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.267859:0 UB953 regaddr = 0x88 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.268037 s:0 UB953 regaddr = 0x89 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.268213:0 UB953 regaddr = 0x8a regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.268392 s:0 UB953 regaddr = 0x8b regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.268585 s:0 UB953 regaddr = 0x8c regVal = 0x7
    [MCU2_0]   136.769 s:0 UB953 regaddr = 0x8d regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.268950 s:0 UB953 regaddr = 0x8e regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.269127 s:0 UB953 regaddr = 0x8F regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.269307 s:0 UB953 regaddr = 0x90 regVal = 0x32
    [MCU2_0]   136.269488 s:0 UB953 regaddr = 0x91 regVal = 0xe3
    [MCU2_0]   136.269674 s:0 UB953 regaddr = 0x92 regVal = 0x64
    [MCU2_0]   136.269859:0 UB953 regaddr = 0x93 regVal = 0x1
    [MCU2_0]   136.270042:0 UB953 regaddr = 0x94 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.270222 s:0 UB953 regaddr = 0x95 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   27136.400 s:0 UB953 regaddr = 0x96 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.270594:0 UB953 regaddr = 0x97 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.270786 s:0 UB953 regaddr = 0x98 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.270970 s:0 UB953 regaddr = 0x99 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.271152 s:0 UB953 regaddr = 0x9a regVal = 0x5
    [MCU2_0]   136.271328 s:0 UB953 regaddr = 0x9b regVal = 0x6
    [MCU2_0]   136.271507:0 UB953 regaddr = 0x9C regVal = 0x21
    [MCU2_0]   136.271691 s:0 UB953 regaddr = 0x9d regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.271877 s:0 UB953 regaddr = 0x9e regVal = 0x20
    [MCU2_0]   136.272062 s:0 UB953 regaddr = 0x9f regVal = 0x10
    [MCU2_0]   136.272245 s:0 UB953 regaddr = 0xa0 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.272424 s:0 UB953 regaddr = 0xa1 regVal = 0xd
    [MCU2_0]   136.272611 s:0 UB953 regaddr = 0xa2 regVal = 0xe
    [MCU2_0]   136.2798:0 UB953 regaddr = 0xa3 regVal = 0xc
    [MCU2_0]   136.272977 s:0 UB953 regaddr = 0xa4 regVal = 0xd
    [MCU2_0]   136.273157 s:0 UB953 regaddr = 0xA5 regVal = 0x10
    [MCU2_0]   136.273337 s:0 UB953 regaddr = 0xa6 regVal = 0x42
    [MCU2_0]   136.273518 s:0 UB953 regaddr = 0xa7 regVal = 0x10
    [MCU2_0]   136.273703 s:0 UB953 regaddr = 0xa8 regVal = 0x10
    [MCU2_0]   136.273887 s:0 UB953 regaddr = 0xa9 regVal = 0x10
    [MCU2_0]   136.274066:0 UB953 regaddr = 0xAA regVal = 0x3
    [MCU2_0]   136.274251:0 UB953 regaddr = 0xab regVal = 0x1
    [MCU2_0]   136.274435:0 UB953 regaddr = 0xac regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.274618 s:0 UB953 regaddr = 0xAD regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.274801:0 UB953 regaddr = 0xae regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.274986 s:0 UB953 regaddr = 0xaf regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.275168:0 UB953 regaddr = 0xb0 regVal = 0x4
    [MCU2_0]   136.275349 s:0 UB953 regaddr = b1 regVal = 0x4a
    [MCU2_0]   136.275543 s:0 UB953 regaddr = b2 regVal = 0x3f
    [MCU2_0]   136.275740 s:0 UB953 regaddr = b3 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.275927:0 UB953 regaddr = b4 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.276113 s:0 UB953 regaddr = b5 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.276295 s:0 UB953 regaddr = b6 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.276474 s:0 UB953 regaddr = b7 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.276668 s:0 UB953 regaddr = 0xb8 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.276856 s:0 UB953 regaddr = 0xb9 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.277035:0 UB953 regaddr = 0xba regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.277216 s:0 UB953 regaddr = 0xbb regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.277397 s:0 UB953 regaddr = bb c regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.277595 s:0 UB953 regaddr = 0xBD regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.277780:0 UB953 regaddr = 0xBE regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.277961 s:0 UB953 regaddr = bbbf regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.278141:0 UB953 regaddr = 0xc0 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.278321 s:0 UB953 regaddr = 0xc1 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.278498:0 UB953 regaddr = 0xC2 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.278686 s:0 UB953 regaddr = 0xc3 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.278869 s:0 UB953 regaddr = 0xc4 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.279046 s:0 UB953 regaddr = 0xc5 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.279227:0 UB953 regaddr = 0xc6 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.279405 s:0 UB953 regaddr = 0xc7 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.279599:0 UB953 regaddr = 0xc8 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.279785:0 UB953 regaddr = 0xc9 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.279965:0 UB953 regaddr = 0xca regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.280148:0 UB953 regaddr = 0xcb regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.280331 s:0 UB953 regaddr = 0xcc regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.280509 s:0 UB953 regaddr = 0xcd regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.280696 s:0 UB953 regaddr = 0xce regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.280879:0 UB953 regaddr = 0xCF regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.281063:0 UB953 regaddr = 0xd0 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.281248:0 UB953 regaddr = 0xD1 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.281427:0 UB953 regaddr = 0xd2 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.281608:0 UB953 regaddr = 0xd3 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.281795 s:0 UB953 regaddr = 0xd4 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.281978 s:0 UB953 regaddr = 0xd5 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.282159 s:0 UB953 regaddr = 0xd6 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.282341 s:0 UB953 regaddr = 0xd7 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.282519 s:0 UB953 regaddr = 0xd8 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.282707:0 UB953 regaddr = 0xd9 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.2890 s:0 UB953 regaddr = 0xda regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.283071:0 UB953 regaddr = 0xdb regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.283253 s:0 UB953 regaddr = 0xdc regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.283433:0 UB953 regaddr = 0xdd regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.283618 s:0 UB953 regaddr = 0xde regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.283800:0 UB953 regaddr = 0xdf regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.283979:0 UB953 regaddr = 0xe0 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.284158 s:0 UB953 regaddr = 0xe1 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.284336:0 UB953 regaddr = 0x2 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.284513 s:0 UB953 regaddr = 0xe3 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.284701:0 UB953 regaddr = 0xe4 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.284884:0 UB953 regaddr = 0xe5 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.285063:0 UB953 regaddr = 0xe6 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.285243 s:0 UB953 regaddr = 0xe7 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.285422:0 UB953 regaddr = 0xe8 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.285611 s:0 UB953 regaddr = 0xe9 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.285801 s:0 UB953 regaddr = 0xEA regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.285982 s:0 UB953 regaddr = 0xeb regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.286161 s:0 UB953 regaddr = 0xec regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.286342:0 UB953 regaddr = 0xED regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.286521:0 UB953 regaddr = 0xee regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.286710:0 UB953 regaddr = 0xef regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.286893 s:0 UB953 regaddr = 0xf0 regVal = 0x5f
    [MCU2_0]   136.287079:0 UB953 regaddr = 0xF1 regVal = 0x55
    [MCU2_0]   136.287261 s:0 UB953 regaddr = 0xF2 regVal = 0x42
    [MCU2_0]   136.287438:0 UB953 regaddr = 0xF3 regVal = 0x39
    [MCU2_0]   136.287629:0 UB953 regaddr = 0xf4 regVal = 0x35
    [MCU2_0]   136.287814:0 UB953 regaddr = 0xf5 regVal = 0x33
    [MCU2_0]   136.287995 s:0 UB953 regaddr = 0xf6 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.288176:0 UB953 regaddr = 0xf7 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.288355:0 UB953 regaddr = 0xf8 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.288536 s:0 UB953 regaddr = 0xf9 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.288721:0 UB953 regaddr = 0xfa regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.288903 s:0 UB953 regaddr = 0xfb regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.289087:0 UB953 regaddr = 0xFC regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.289266 s:0 UB953 regaddr = 0xFD regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.289446 s:0 UB953 regaddr = 0xFE regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.289486:UB960 0x3D 的从器件地址
    [MCU2_0]   136.289670 s:0 UB960寄存器= 0x0 regVal = 0x7a
    [MCU2_0]   136.289841 s:0 UB960寄存器= 0x1 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.290007 s:0 UB960寄存器= 0x2 regVal = 0x1E
    [MCU2_0]   136.290170 s:0 UB960寄存器= 0x3 regVal = 0x40
    [MCU2_0]   136.290333 s:0 UB960寄存器= 0x4 regVal = 0xd0
    [MCU2_0]   136.290495:0 UB960寄存器= 0x5 regVal = 0x1
    [MCU2_0]   136.290677 s:0 UB960寄存器= 0x6 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.290846 s:0 UB960寄存器= 0x7 regVal = 0xFE
    [MCU2_0]   136.291008 s:0 UB960寄存器= 0x8 regVal = 0x1c
    [MCU2_0]   136.291170 s:0 UB960寄存器= 0x9 regVal = 0x10
    [MCU2_0]   136.291333 s:0 UB960寄存器= 0xA regVal = 0x13
    [MCU2_0]   136.291494 s:0 UB960寄存器= 0xb regVal = 0x26
    [MCU2_0]   136.291672 s:0 UB960寄存器= 0xc regVal = 0xF
    [MCU2_0]   136.291842 s:0 UB960寄存器= 0xd regVal = 0xb9
    [MCU2_0]   136.292006 s:0 UB960寄存器= 0xe regVal = 0x10
    [MCU2_0]   136.292188:0 UB960寄存器= 0xF regVal = 0x59
    [MCU2_0]   136.292363:0 UB960寄存器= 0x10 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.292533 s:0 UB960寄存器= 0x11 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.292705 s:0 UB960寄存器= 0x12 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.292875:0 UB960寄存器= 0x13 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.293042 s:0 UB960寄存器= 0x14 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.293205 s:0 UB960寄存器= 0x15 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.293368 s:0 UB960寄存器= 0x16 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.293531:0 UB960寄存器= 0x17 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.293702:0 UB960寄存器= 0x18 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.293871 s:0 UB960寄存器= 0x19 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.294038 s:0 UB960寄存器= 0x1A regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.294201 s:0 UB960寄存器= 0x1b regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.294361:0 UB960寄存器= 0x1c regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.294523:0 UB960寄存器= 0x1d regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.294692 s:0 UB960寄存器= 0x1E regVal = 0x4
    [MCU2_0]   136.294858 s:0 UB960寄存器= 0x1f regVal = 0x1
    [MCU2_0]   136.295023 s:0 UB960寄存器= 0x20 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.295185 s:0 UB960寄存器= 0x21 regVal = 0x3
    [MCU2_0]   136.295349:0 UB960寄存器= 0x22 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.295510 s:0 UB960寄存器= 0x23 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.295677 s:0 UB960寄存器= 0x24 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.295845 s:0 UB960寄存器= 0x25 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.296010 s:0 UB960寄存器= 0x26 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.296175 s:0 UB960寄存器= 0x27 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.296338 s:0 UB960寄存器= 0x28 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.296501 s:0 UB960寄存器= 0x29 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.296671 s:0 UB960寄存器= 0x2a regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.296840 s:0 UB960寄存器= 0x2b regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.297003 s:0 UB960寄存器= 0x2C regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.297168:0 UB960寄存器= 0x2D regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.297330 s:0 UB960寄存器= 0x2e regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.297493:0 UB960寄存器= 0x2F regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.297669:0 UB960寄存器= 0x30 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.297837:0 UB960寄存器= 0x31 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.298003 s:0 UB960寄存器= 0x32 regVal = 0x1
    [MCU2_0]   136.298167 s:0 UB960寄存器= 0x33 regVal = 0x3
    [MCU2_0]   136.298330:0 UB960寄存器= 0x34 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.298490 s:0 UB960寄存器= 0x35 regVal = 0x1
    [MCU2_0]   136.298666:0 UB960寄存器= 0x36 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.298835:0 UB960寄存器= 0x37 regVal = 0x1
    [MCU2_0]   136.299001:0 UB960寄存器= 0x38 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.299162 s:0 UB960寄存器= 0x39 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.299329 s:0 UB960寄存器= 0x3a regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.299490 s:0 UB960寄存器= 0x3b regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.299669:0 UB960寄存器= 0x3c regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.299834 s:0 UB960寄存器= 0x3D regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.299999:0 UB960寄存器= 0x3E regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.300163 s:0 UB960寄存器= 0x3f regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.300325 s:0 UB960寄存器= 0x40 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.300487 s:0 UB960寄存器= 0x41 regVal = 0xa9
    [MCU2_0]   136.300661 s:0 UB960寄存器= 0x42 regVal = 0x71
    [MCU2_0]   136.300829:0 UB960寄存器= 0x43 regVal = 0x1
    [MCU2_0]   136.300990 s:0 UB960寄存器= 0x44 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.301154 s:0 UB960寄存器= 0x45 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.301317 s:0 UB960寄存器= 0x46 regVal = 0x20
    [MCU2_0]   136.301480 s:0 UB960寄存器= 0x47 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.301661 s:0 UB960寄存器= 0x48 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.301830 s:0 UB960寄存器= 0x49 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.301994 s:0 UB960寄存器= 0x4a regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.302156 s:0 UB960寄存器= 0x4b regVal = 0x12
    [MCU2_0]   136.302318 s:0 UB960寄存器= 0x4c regVal = 0x12
    [MCU2_0]   136.302478:0 UB960寄存器= 0x4d regVal = 0x53
    [MCU2_0]   136.302646 s:0 UB960寄存器= 0x4e regVal = 0x4d
    [MCU2_0]   136.302816 s:0 UB960寄存器= 0x4f regVal = 0x79
    [MCU2_0]   136.302981 s:0 UB960寄存器= 0x50 regVal = 0x40
    [MCU2_0]   136.303146 s:0 UB960寄存器= 0x51 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.303308 s:0 UB960寄存器= 0x52 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.303472 s:0 UB960寄存器= 0x53 regVal = 0x3
    [MCU2_0]   136.303639:0 UB960寄存器= 0x54 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.303807 s:0 UB960寄存器= 0x55 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.303972 s:0 UB960寄存器= 0x56 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.304139:0 UB960寄存器= 0x57 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.304303 s:0 UB960寄存器= 0x58 regVal = 0x5a
    [MCU2_0]   136.304465:0 UB960寄存器= 0x59 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.304633 s:0 UB960寄存器= 0x5a regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.304800 s:0 UB960寄存器= 0x5b regVal = 0x30
    [MCU2_0]   136.304964 s:0 UB960寄存器= 0x5c regVal = 0xe8
    [MCU2_0]   136.305127 s:0 UB960寄存器= 0x5d regVal = 0xda
    [MCU2_0]   136.305289 s:0 UB960寄存器= 0x5e regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.305451 s:0 UB960寄存器= 0x5f regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.305618 s:0 UB960寄存器= 0x60 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.305788 s:0 UB960寄存器= 0x61 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.305953:0 UB960寄存器= 0x62 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.306117 s:0 UB960寄存器= 0x63 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.306280 s:0 UB960寄存器= 0x64 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.306443 s:0 UB960寄存器= 0x65 regVal = 0x80
    [MCU2_0]   136.306610 s:0 UB960寄存器= 0x66 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.306779:0 UB960寄存器= 0x67 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.306942 s:0 UB960寄存器= 0x68 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.307105 s:0 UB960寄存器= 0x69 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.307268 s:0 UB960寄存器= 0x6A regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.307432 s:0 UB960寄存器= 0x6b regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.307609:0 UB960寄存器= 0x6c regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.307780 s:0 UB960寄存器= 0x6d regVal = 0x7c
    [MCU2_0]   136.307943 s:0 UB960寄存器= 0x6e regVal = 0x88
    [MCU2_0]   136.308107 s:0 UB960寄存器= 0x6f regVal = 0x88
    [MCU2_0]   136.308271:0 UB960寄存器= 0x70 regVal = 0x1E
    [MCU2_0]   136.308435 s:0 UB960寄存器= 0x71 regVal = 0x1E
    [MCU2_0]   136.308607 s:0 UB960寄存器= 0x72 regVal = 0xe4
    [MCU2_0]   136.308779:0 UB960寄存器= 0x73 regVal = 0x4
    [MCU2_0]   136.308949 s:0 UB960寄存器= 0x74 regVal = 0x38
    [MCU2_0]   136.309132 s:0 UB960寄存器= 0x75 regVal = 0xF
    [MCU2_0]   136.309303 s:0 UB960寄存器= 0x76 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.309467 s:0 UB960寄存器= 0x77 regVal = 0xc5
    [MCU2_0]   136.309637 s:0 UB960寄存器= 0x78 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.309808 s:0 UB960寄存器= 0x79 regVal = 0x1
    [MCU2_0]   136.309974 s:0 UB960寄存器= 0x7a regVal = 0x2
    [MCU2_0]   136.310136 s:0 UB960寄存器= 0x7B regVal = 0x1
    [MCU2_0]   136.310298:0 UB960寄存器= 0x7c regVal = 0x1
    [MCU2_0]   136.310461 s:0 UB960寄存器= 0x7d regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.310628:0 UB960寄存器= 0x7E regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.310801 s:0 UB960寄存器= 0x7f regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.310966:0 UB960寄存器= 0x80 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.311131:0 UB960寄存器= 0x81 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.311291 s:0 UB960寄存器= 0x82 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.311453:0 UB960寄存器= 0x83 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.311620 s:0 UB960寄存器= 0x84 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.311794:0 UB960寄存器= 0x85 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.311960 s:0 UB960寄存器= 0x86 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.312123:0 UB960寄存器= 0x87 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.312285 s:0 UB960寄存器= 0x88 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.3124s:0 UB960寄存器= 0x89 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.312617 s:0 UB960寄存器= 0x8a regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.789:0 UB960寄存器= 0x8b regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.957s:0 UB960寄存器= 0x8c regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.313120 s:0 UB960寄存器= 0x8d regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.313283:0 UB960寄存器= 0x8e regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.313446 s:0 UB960寄存器= 0x8F regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.313615 s:0 UB960寄存器= 0x90 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.313785:0 UB960寄存器= 0x91 regVal = 0x20
    [MCU2_0]   136.313949 s:0 UB960寄存器= 0x92 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.314112:0 UB960寄存器= 0x93 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.314277:0 UB960寄存器= 0x94 regVal = 0x87
    [MCU2_0]   136.314440 s:0 UB960寄存器= 0x95 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.314611 s:0 UB960寄存器= 0x96 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.314783:0 UB960寄存器= 0x97 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.314948 s:0 UB960寄存器= 0x98 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.315111:0 UB960寄存器= 0x99 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.315275 s:0 UB960寄存器= 0x9a regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.315438 s:0 UB960寄存器= 0x9b regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.315608 s:0 UB960寄存器= 0x9C regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.315774:0 UB960寄存器= 0x9d regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.315943 s:0 UB960寄存器= 0x9e regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.316105 s:0 UB960寄存器= 0x9f regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.316267 s:0 UB960寄存器= 0xa0 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.316429:0 UB960寄存器= 0xa1 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.3606 s:0 UB960寄存器= 0xa2 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.776 316s:0 UB960寄存器= 0xa3 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.316940 s:0 UB960寄存器= 0xa4 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.317104 s:0 UB960寄存器= 0xA5 regVal = 0x1b
    [MCU2_0]   136.317267 s:0 UB960寄存器= 0xa6 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.317430 s:0 UB960寄存器= 0xa7 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.317607 s:0 UB960寄存器= 0xa8 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.317772:0 UB960寄存器= 0xa9 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.317939:0 UB960寄存器= 0xAA regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.318104 s:0 UB960寄存器= 0xab regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.318267 s:0 UB960寄存器= 0xac regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.318430 s:0 UB960寄存器= 0xAD regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.318606 s:0 UB960寄存器= 0xae regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.318778 s:0 UB960寄存器= 0xaf regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.318944:0 UB960寄存器= 0xb0 regVal = 0x4
    [MCU2_0]   136.319111:0 UB960寄存器= 0xb1 regVal = 0x3a
    [MCU2_0]   136.319275 s:0 UB960寄存器= 0xb2 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.319438 s:0 UB960寄存器= 0xb3 regVal = 0x8
    [MCU2_0]   136.319609:0 UB960寄存器= 0xb4 regVal = 0x25
    [MCU2_0]   136.319778 s:0 UB960寄存器= 0xb5 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.319946 s:0 UB960寄存器= 0xb6 regVal = 0x18
    [MCU2_0]   136.320111 s:0 UB960寄存器= 0xb7 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.320275 s:0 UB960寄存器= 0xb8 regVal = 0xFC
    [MCU2_0]   136.320437 s:0 UB960寄存器= 0xb9 regVal = 0x18
    [MCU2_0]   136.320605 s:0 UB960寄存器= 0xba regVal = 0x83
    [MCU2_0]   136.320772:0 UB960寄存器= 0xbb regVal = 0x74
    [MCU2_0]   136.320940 s:0 UB960寄存器= 0xbc regVal = 0x80
    [MCU2_0]   136.321105 s:0 UB960寄存器= 0xbd regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.321271 s:0 UB960寄存器= 0xBE regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.321433 s:0 UB960寄存器= 0xbf regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.321609 s:0 UB960寄存器= 0xc0 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.321778:0 UB960寄存器= 0xc1 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.321946 s:0 UB960寄存器= 0xC2 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.322111:0 UB960寄存器= 0xc3 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.322276 s:0 UB960寄存器= 0xc4 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.322440 s:0 UB960寄存器= 0xc5 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.322612 s:0 UB960寄存器= 0xc6 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.322780 s:0 UB960寄存器= 0xc7 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.322946 s:0 UB960寄存器= 0xc8 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.323109 s:0 UB960寄存器= 0xc9 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.323271 s:0 UB960寄存器= 0xca regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.3233431:0 UB960寄存器= 0xcb regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.323606 s:0 UB960寄存器= 0xcc regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.323773 s:0 UB960寄存器= 0xcd regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.323940:0 UB960寄存器= 0xce regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.324103 s:0 UB960寄存器= 0xCF regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.324266 s:0 UB960寄存器= 0xd0 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.324428 s:0 UB960寄存器= 0xD1 regVal = 0x43
    [MCU2_0]   136.324608 s:0 UB960寄存器= 0xd2 regVal = 0x94
    [MCU2_0]   136.324779:0 UB960寄存器= 0xd3 regVal = 0x4
    [MCU2_0]   136.324944:0 UB960寄存器= 0xd4 regVal = 0x60
    [MCU2_0]   136.325108 s:0 UB960寄存器= 0xd5 regVal = 0xf0
    [MCU2_0]   136.325270 s:0 UB960寄存器= 0xd6 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.325436 s:0 UB960寄存器= 0xd7 regVal = 0x2
    [MCU2_0]   136.325608 s:0 UB960寄存器= 0xd8 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.325797 s:0 UB960寄存器= 0xd9 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.325967 s:0 UB960寄存器= 0xda regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.326131:0 UB960寄存器= 0xdb regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.326294 s:0 UB960寄存器= 0xdc regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.326454 s:0 UB960寄存器= 0xdd regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.326624 s:0 UB960寄存器= 0xDE regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.326794:0 UB960寄存器= 0xdf regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.326958:0 UB960寄存器= 0xe0 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.327123:0 UB960寄存器= 0xe1 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.327286 s:0 UB960寄存器= 0x2 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.446 s:0 UB960寄存器= 0xe3 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.613 s:0 UB960寄存器= 0xe4 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.783 s:0 UB960寄存器= 0xe5 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.327949 s:0 UB960寄存器= 0xe6 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.328112 s:0 UB960寄存器= 0xe7 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.328275 s:0 UB960寄存器= 0xe8 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.328436 s:0 UB960寄存器= 0xe9 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.328610 s:0 UB960寄存器= 0xEA regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.328778 s:0 UB960寄存器= 0xeb regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.328942 s:0 UB960寄存器= 0xec regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.329106 s:0 UB960寄存器= 0xED regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.329271:0 UB960寄存器= 0xee regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.329434 s:0 UB960寄存器= 0xef regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.329608 s:0 UB960寄存器= 0xf0 regVal = 0x5f
    [MCU2_0]   136.329774:0 UB960寄存器= 0xF1 regVal = 0x55
    [MCU2_0]   136.329943 s:0 UB960寄存器= 0xF2 regVal = 0x42
    [MCU2_0]   136.330108 s:0 UB960寄存器= 0xF3 regVal = 0x39
    [MCU2_0]   136.330271 s:0 UB960寄存器= 0xf4 regVal = 0x36
    [MCU2_0]   136.330433:0 UB960寄存器= 0xf5 regVal = 0x30
    [MCU2_0]   136.330611 s:0 UB960寄存器= 0xf6 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.330778 s:0 UB960寄存器= 0xf7 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.330944 s:0 UB960寄存器= 0xf8 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.331106 s:0 UB960寄存器= 0xf9 regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.331269 s:0 UB960寄存器= 0xfa regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.331432 s:0 UB960寄存器= 0xfb regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.331610 s:0 UB960寄存器= 0xFC regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.331777 s:0 UB960寄存器= 0xFD regVal = 0x0
    [MCU2_0]   136.331941:0 UB960寄存器= 0xFE regVal = 0x0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、但 MODE 引脚是单输入引脚、而且只有两个寄存器用于指定数据类型。  

    我没有得到该寄存器转储。 这意味着什么? 我看到0x70和0x71在第一组中设置为0。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    转储的格式为 注册: 值:

    其中:

    :UB953 (实际为 UB951)

                     UB960

    :相应设备的注册地址

    :瞬时寄存器值

    检查 UB960的寄存器。 0x70和0x71设置为0x1E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但为什么要多次? 我看到0x70、0x71设置为3到4次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白您的意思是3-4次。 我可以看到寄存器0x7x 记录了两次。 进入 UB953 (串行器-实际上是 UB951)上下文和其他 UB950 (解串器)上下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、对于哪个通道、数据类型是否设置为0x1E? 我看到0x4D 设置为0x53? 那么、它仅适用于通道3吗?  

    您正在使用/输出多少个通道(摄像头)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用连接到端口1的单个传感器/通道。 因此、将0x4D [7:6]配置为01。 对通道3的引用出现在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但您是否使用了多凸轮示例? 多凸轮示例仅适用于4个摄像头输入。 您是否修改了单摄像头输入的多摄像头示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我仍然可以使用多凸轮示例并选择摄像机数量= 1。

    无论如何。 我使用新版 PSDK 7.1解决了这个问题。