This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:使用 DDR4而不是 DDR3

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/960202/tms320c6678-using-ddr4-instead-of-ddr3

器件型号:TMS320C6678

我将定制一款 TI TMS320C6678开发板、并将  DDR3 MT41K512M16HA 替换为 DDR4 MT40A1G16RC 芯 片、因为它具有更便宜的价格和更高的尺寸。

我可以使用 DDR4而不是 DDR3芯片吗? 是否会导致任何限制或限制? 您是否有 使用 DDR4而不是 DDR3芯片的经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件上的 EMIF 内存控制器只支持 DDR3内存。  n`t 不知道有任何设计设法将 DDR4存储器与这些器件配合使用。 我们不支持此用例、因此我们建议您继续识别要用于您的设计的 DDR3器件。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您更改为 DDR4的原因是 Micron 8Gb MT41K512M16HA 的 EOL、并且您希望拥有长期可用的产品、我可以告诉您、有一家名为 Intelligent Memory 的制造商拥有具有8Gb 甚至16GB 的 DDR3 (L)组件。他们专注于长寿命供应。 网址为 www.intelligentmemory.com

    16 GB 将使用两组控制线(两个 CS、CKE、ODT 和 ZQ)、简称为"2CS"产品

    8GB 1CS 器件型号为 IM8G16D3FCBG  -->新版本 IM8G16D3FFBG 已在即将于 Q1/21末发布的管道中

    16GB 2CS 器件型号为 IMAG16D3FDDG

    还有一个8Gb 2CS 产品可选 IM8G16D3FCDG

    此致、

    Thorsten