This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将定制一款 TI TMS320C6678开发板、并将 DDR3 MT41K512M16HA 替换为 DDR4 MT40A1G16RC 芯 片、因为它具有更便宜的价格和更高的尺寸。
我可以使用 DDR4而不是 DDR3芯片吗? 是否会导致任何限制或限制? 您是否有 使用 DDR4而不是 DDR3芯片的经验?
如果您更改为 DDR4的原因是 Micron 8Gb MT41K512M16HA 的 EOL、并且您希望拥有长期可用的产品、我可以告诉您、有一家名为 Intelligent Memory 的制造商拥有具有8Gb 甚至16GB 的 DDR3 (L)组件。他们专注于长寿命供应。 网址为 www.intelligentmemory.com
16 GB 将使用两组控制线(两个 CS、CKE、ODT 和 ZQ)、简称为"2CS"产品
8GB 1CS 器件型号为 IM8G16D3FCBG -->新版本 IM8G16D3FFBG 已在即将于 Q1/21末发布的管道中
16GB 2CS 器件型号为 IMAG16D3FDDG
还有一个8Gb 2CS 产品可选 IM8G16D3FCDG
此致、
Thorsten