This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSIDK572:Linux 上的 Code Composer Studio

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/946095/ccs-tmdsidk572-code-composer-studo-on-linux

器件型号:TMDSIDK572

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在以下 URL 中阅读和执行过程。

1.在新的连接窗口中,在我指定 ssh.shell 后,“下一步”按钮未激活,我 无法继续执行下一步。

  有没有可能的原因?

  您能告诉我在哪里检查配置的建议吗?

是否可以这样调试 DSP、IPU、其他外设等的行为?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="U-SK"]

    1.在新的连接窗口中,在我指定 ssh.shell 后,“下一步”按钮未激活,我 无法继续执行下一步。

      有没有可能的原因?

    [/报价]

    我假设您使用的 CCS 版本比文档(6.1)中的版本更高。 您可能会遇到以下问题:

    https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=472774

    RSE 不是由 CCS 团队开发的、而是由 Eclipse 社区开发的。  

    [引用 USER="U-SK]2..是否可以这样调试 DSP、IPU、其他外设等的行为?

    RSE 用于通信远程系统(在本例中为嵌入式 Linux)、以浏览文件系统、传输文件等 有关 RSE 的更多信息、请查看 Eclipse 文档:

    https://help.eclipse.org/2020-09/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.rse.doc.user%2Fgettingstarted%2Fg_start.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    感谢你的答复。

    我将尝试使用 CCSv6.1.1。

    关于调试、我了解可以根据以下内容对在 A15上运行的应用进行调试。

    我想知道在 DSP/IPU 上运行的应用程序或使用某些外设驱动程序的应用程序是否可以进行调试。

    在 Linux 上的 Code Composer Studio 中、我们能否编译以下项目?

    在 DSP/IPU 上运行的应用程序

      使用一些外设(USB、计时器、SPI 等)的应用

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="U-SK"]我想知道调试是可以使用在 DSP/IPU 上运行的应用程序还是使用某些外设驱动程序的应用程序进行的。

    gdb 调试将获得 Linux 应用程序级调试可见性。 对于上述内容、您需要 CCS 低级 JTAG 调试。 有关更多详细信息、请参阅以下演示:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFh9r0YTTAqSBoDhP3BjRQ__FUz-xrs__LATEST

    [引用 user="U-SK"]

    在 Linux 上的 Code Composer Studio 中、我们能否编译以下项目?

    在 DSP/IPU 上运行的应用程序

      使用一些外设(USB、计时器、SPI 等)的应用

    [/报价]

    我假设是这样。 但是、任何详细信息都超出了我的专业领域。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki"]

    我假设您使用的 CCS 版本比文档(6.1)中的版本更高。 您可能会遇到以下问题:

    https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=472774

    [/报价]

    我能够试验一下权变措施(链接中的最后一条注释)、它似乎对我来说适用于 CCS 10.1.1。 我安装了如下所示的 TM 终端和 TM 终端 RSE 插件包(在"帮助->安装新软件"下):

    安装后、我可以打开 RSE 连接上带有上下文菜单的终端:

    这是缺少的功能。

    希望这对您有所帮助

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    感谢你的答复。

    我已尝试您的过程、但出现以下错误。

    (我意外检查了整个 TM 终端4.1的主要功能并继续安装。)

    收集要安装的项目时出错
    会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
    未找到包含以下内容的存储库:OSGI.bundle、org.eclipse.tm.terminal.connector.local、4.1.0.201602101502
    未找到包含 org.eclipse.update.feature、org.eclipse.tm.terminal.connector.local.feature、4.1.0.201603090932的存储库
    未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature、org.eclipse.tm.terminal.connector.local.sdk.feature、4.1.0.201603090932

    之后、我尝试再次执行它、但即使我更改了"工作"列、"Name (名称)"列中的"TM Terminal and TM Terminal View Remote System Explorer (TM 终端和 TM 终端视图远程系统资源管理器)"加载项也会消失。

    请告诉我如何解决?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="U-SK"]之后,我尝试再次执行它,但即使我更改了“Workwith”列,“名称”列中的“TM 终端和 TM 终端视图远程系统资源管理器”加载项也消失了。

    如果它消失、可能是这两个插件在安装失败之前已正确安装。 您是否能够通过 RSE 连接打开终端(如我上一个屏幕截图所示)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    感谢你的答复。

    很抱歉、 我没有完全了解到这种情况。

    不仅项目不会显示在名称字段中、而且显示如下所示。

    是否存在网络问题?

    我已在“Window-Preferences- General-Network Connections (窗口首选项-常规网络连接)”中完成了代理设置。

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否重新发布截屏? 如果您在发布时遇到问题、请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    抱歉上传无效数据。

    捕获如下。

    请确认。

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 谢谢你。

    该更新站点适用于我。 除了代理问题之外、PC 上是否运行了任何其他安全软件、如防病毒软件? 如果是、暂时禁用它可能会有所帮助。

    我看到屏幕截图是针对编译器站点。 客户是否还需要获取编译器更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    感谢你的答复。

    >除了代理问题之外,PC 上是否运行了任何其他安全软件,如防病毒软件? 如果是、暂时禁用它可能会有所帮助。

    我的客户暂时禁用了防病毒软件、但问题仍然存在。

    >客户是否还需要获取编译器更新?

    否、客户只想安装 TM 终端和 TM 终端 RSE 附加包。

    当客户指定"download.eclipse.org/.../marketplace"时、会发生相同的错误。

    我的客户再次安装 CCS 并正确执行您的过程、但仍然存在相同的问题...

    我的客户已经完成了 CCS 的代理设置以及 Ubundu18.04的代理设置、在 CCS 中设置代理时是否需要小心?

    是否有任何可能的原因?

    我客户的环境如下所示。

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设已设置 Eclipse 代理设置、我不确定可能会出现什么问题。

    我可能有不同的权变措施。 请与我开始私人 E2E 对话、了解更多详细信息。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    感谢你的答复。

    我知道。

    我将通过私人邮件与您联系。

    感谢您的合作!

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我已回复您的消息