主题中讨论的其他器件: TDA3MD
您好!
我正在寻找具有 MIPI-CSI 双通道接口的 DSP。 DM505似乎是一个不错的选择、但我在 TI 网站上找不到任何参考设计文档、也找不到评估套件。
我希望找到的内容:
评估套件;
2.参考原理图设计;
3.软件开发套件和工具。
这里有一个技术问题:
我需要来自图像传感器的原始数据通过 MIPI-CSI 接口直接进入 DDR、只需绕过 ISP、数据带宽将需要2.5Gbps。
请参阅数据表、DM505的 MIPI-CSI 可支持1.5G/通道、2通道可实现高达3Gbps 的数据直通输出。 VIP 模块怎么样? 我根本不需要 ISP。
此致
柯林斯