This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM505:此芯片的设计参考文档和支持

Guru**** 652440 points
Other Parts Discussed in Thread: DM505, TDA3MD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/949706/dm505-design-reference-documents-and-support-for-this-chip

器件型号:DM505
主题中讨论的其他器件: TDA3MD

您好!

我正在寻找具有 MIPI-CSI 双通道接口的 DSP。 DM505似乎是一个不错的选择、但我在 TI 网站上找不到任何参考设计文档、也找不到评估套件。

我希望找到的内容:

评估套件;

2.参考原理图设计;

3.软件开发套件和工具。

这里有一个技术问题:

我需要来自图像传感器的原始数据通过 MIPI-CSI 接口直接进入 DDR、只需绕过 ISP、数据带宽将需要2.5Gbps。

请参阅数据表、DM505的 MIPI-CSI 可支持1.5G/通道、2通道可实现高达3Gbps 的数据直通输出。 VIP 模块怎么样? 我根本不需要 ISP。

此致

柯林斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柯林斯

    DM505器件已停用、不再可用。  (我将清理网站以避免混淆)。

    您可以使用 DRA78x 或 TDA3x。  它们与 DM505非常相似。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的支持。

    我看不到 TDA3x 和 DRA7x 的参考价格。 它可以在任何地方拥有它?

    此致

    柯林斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collins、您可以通过点击订购和质量部分的联系 TI 链接联系 TI 支持中心:

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    谢谢。

     我将联系当地的 TI 销售人员以了解价格。

    下面仍然是有关 TDA3MD 的问题

    1。

    我需要来自图像传感器的原始数据通过 MIPI-CSI 接口直接进入 DDR、只需绕过 ISP、数据带宽将需要2.5Gbps。

    请参阅数据表、DM505的 MIPI-CSI 可支持1.5G/通道、2通道可实现高达3Gbps 的数据直通输出。 VIP 模块怎么样? 我根本不需要 ISP。

    2. TDA3x DSP 的频率是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柯林斯、

    您是否考虑将 VIP 作为 CSI 的替代方案?  由于这是两个不同的输入路径... 根据器件数据表、VIP 可在<= 166MHz 的频率下运行、输入数据总线宽度为8至16位。

    数据手册部分 表3-1。 器件比较和 表5-1。 速度等级最大频率显示速度等级。  此 SoC 支持高达1GHz DSP。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的支持。

    我认为 MIPI-CSI 接口是 VIP 模块的一部分。 请仅关注 MIPI-CSI 2。

    我需要来自图像传感器的原始数据通过 MIPI-CSI 接口直接进入 DDR、只需绕过 ISP、从 CSI 到 DDR 的数据带宽将需要2.88Gbps。

    这对于 TDA3X 系列来说是可行的。 从 CSI 到 DDR 的最大带宽是多少?

    关于 DSP 频率、请参阅从表5-1中、1GHz 芯片为 TDA3XXS 芯片。 但 在封装信息部分10.1中、只有 TDA3MASBABFQ1和 TDA3MASBABFRQ1支持1GHz。 是这样吗?

    TDA3MD 是否具有1GHz 选项?

    此致

    柯林斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柯林斯、

    从技术参考手册中:  

     CAL_A 用作传感器捕获接口、通过外部 MIPI DPHY wtih 4个数据通道(每通道高达1.5Gbps)支持 MIPI CSI-2协议、并提供数据写入 DMA 功能。

    是的、DDR 支持这种功能。

    在数据手册中、请参阅器件比较表、了解哪些器件可以支持哪些速度等级。  在表5-1中、XX 是不同器件型号的占位符。

    是的、TDA3MD 具有1GHz 选项。

    此致、

    Kyle