This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2PXEVM:Linux:在 HLOS 中添加 TIDL 用例

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/955921/tda2pxevm-linux-adding-tidl-usecases-in-hlos

器件型号:TDA2PXEVM
您好!
我已经安装了为 tda2px_evm_linux_all 配置的 processor_sdk_vision_03_07_00_00。
我已在 uC_cfg.mk 文件的 uC_tidl=yes 中添加了 tidl 用例
但是、由于 HLOS 侧没有添加 tidl 用例。 它会指出运行 make -s -j depend 命令"apps/src/HLOS / ADAS/src/usecasess/tidL/cfg.mk 时出错:无此类文件或目录"
我们能否在 HLOS 端添加和执行 TIDL 用例(uC_tidl、uC_semSeg、uC_tidl_OD)?
需要进行哪些配置和更改?
请您 提供意见。
谢谢。
此致
Pratik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    我们已将您的问题转交给专家、他将在下周初回来。

    谢谢、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您只需要在 HLOS 中创建一个类似于 RTOS 的用例

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gavirju  

    感谢你的答复。

    但是、正如该链接   所述、"

    TI 不支持在运行 Linux 时在所有4个 EVE 上运行 tidl。

    因此、我们无法帮助运行或测试此用例。

    请检查 RTOS 用例并尝试在 Linux 上移植相同的用例。 "

    您能不能像前面所说的那样指导我们:"TI 不支持在所有4个 EVE 上运行 tidl " 、那么可以运行在 Linux 端的4个 EVE 上运行的 tidl 现有用例。

    此外、我还发布了一个问题、该问题未得到解决、因为一周后、您可以查看 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/955350

    谢谢  

    相关信息  

    Pratik Brid  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >> TI 不支持在运行 Linux 时在所有4个 EVE 上运行 tidl。

    请忽略这一点、这是一个不同的用例、这种用例使用 OpenVX 框架、仅使用一个 EVE 内核、并且无法使用4个 EVE 内核来处理这种用例。

    请按照我之前的帖子中的建议在 HLOS 中创建新的用例、并且可以在 HLOS 中实现。 我们只需要在 HLOS 中创建一个用例、实际的 TIDL 链接将在 BIOS 上运行。

    >>>此外,我还发布了一个问题,但由于一周内未解决,您可以查看 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/955350

    我将此主题重新分配给了其他人、他将会重新播放。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gavirju  

    非常感谢您的快速更新。我将尝试在 HLOS 端添加 tidl 用例。

    谢谢!!!

    此致

    Pratik Brid