我已在 uC_cfg.mk 文件的 uC_tidl=yes 中添加了 tidl 用例
但是、由于 HLOS 侧没有添加 tidl 用例。 它会指出运行 make -s -j depend 命令"apps/src/HLOS / ADAS/src/usecasess/tidL/cfg.mk 时出错:无此类文件或目录"
需要进行哪些配置和更改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Gavirju
感谢你的答复。
TI 不支持在运行 Linux 时在所有4个 EVE 上运行 tidl。
因此、我们无法帮助运行或测试此用例。
请检查 RTOS 用例并尝试在 Linux 上移植相同的用例。 "
您能不能像前面所说的那样指导我们:"TI 不支持在所有4个 EVE 上运行 tidl " 、那么可以运行在 Linux 端的4个 EVE 上运行的 tidl 现有用例。
此外、我还发布了一个问题、该问题未得到解决、因为一周后、您可以查看 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/955350。
谢谢
相关信息
Pratik Brid
您好!
>> TI 不支持在运行 Linux 时在所有4个 EVE 上运行 tidl。
请忽略这一点、这是一个不同的用例、这种用例使用 OpenVX 框架、仅使用一个 EVE 内核、并且无法使用4个 EVE 内核来处理这种用例。
请按照我之前的帖子中的建议在 HLOS 中创建新的用例、并且可以在 HLOS 中实现。 我们只需要在 HLOS 中创建一个用例、实际的 TIDL 链接将在 BIOS 上运行。
>>>此外,我还发布了一个问题,但由于一周内未解决,您可以查看 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/955350。
我将此主题重新分配给了其他人、他将会重新播放。
谢谢
加维拉尤