This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
尊敬的 TI:
我想制作一个 QNX 应用程序以进行摄像头预览。 我主要想重复使用 TI 现有的解决方案(摄像头驱动程序)
但是、正如您所知、TI 解决方案的大部分运行于 R5F 上、QNX 应用程序运行于 A72上。
R5F 和 A72之间的通信是否有任何解决方案?
如果有解决方案、请告诉我有关样片来源的信息。
#HW:TDA4x EVM
# SW 版本
PSDKLA:V07.00.04
PSDKRA:V07.00.05
PSDKQA:V07.00.11
谢谢、
您好、Ohyun、
PSDKQA7.0版本支持 QNX 的单摄像头用例以及其他演示。 有关详细信息、请参阅以下链接。
在此演示中、可以在 A72或 R5上提供最终映像。
如果问题与在 A72上运行传感器捕获驱动程序有关、则需要联系 QNX 以获取驱动程序可用性。
此致、
KB
尊敬的 KB:
我计划仅重新使用 A72上的应用程序和 R5上的传感器驱动程序。
根据你的解释,我理解这一点。 如果出现错误、请更正。
1. PSDKQA7.0中发布的单摄像头应用与我的计划具有相同的概念。
- A72上的单摄像头应用工作
-单摄像头应用使用 R5上工作的传感器驱动器。
2.我可能可以实现 QNX 应用程序、如单个摄像头。
谢谢、
您好、Ohyun、
(1)和(2)无校正。
关于(2)、可修改演示应用以满足您的需求或用作参考。 应用程序的代码可在以下位置的安装中找到:
PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_00_11/vision_apps/apps/basic_demos/app_single_cam
另外两个链接可供参考、可能会有所帮助:
此致、
KB