This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:如何在 A72上的 R5F 和 QNX 应用之间进行通信?

Guru**** 2009530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/953254/processor-sdk-dra8x-tda4x-how-to-communicate-between-r5f-and-qnx-application-on-a72

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

尊敬的 TI:  

我想制作一个 QNX 应用程序以进行摄像头预览。 我主要想重复使用 TI 现有的解决方案(摄像头驱动程序)
但是、正如您所知、TI 解决方案的大部分运行于 R5F 上、QNX 应用程序运行于 A72上。
R5F 和 A72之间的通信是否有任何解决方案?
如果有解决方案、请告诉我有关样片来源的信息。


#HW:TDA4x EVM
# SW 版本
PSDKLA:V07.00.04
PSDKRA:V07.00.05
PSDKQA:V07.00.11

谢谢、