主题中讨论的其他器件:TMS320C6655、 SM320C6713B-EP
您好,
根据您的建议以及软件拼贴需要30-40GMACS 才能实现 DSP 功能、
我已将对 DSP 处理器的搜索缩小到两个方面:
-
TMS320C6655具有良好的性能、足以满足我们的需求、但100C 的外壳温度对于我们的航空电子设备应用而言太低。 因此、我想知道 TI 的工业扩展范围是125C =T 结还是更好。 此外,如果提供引线式(非 RoHS)封装,
-
具有125C 结温的66AK2G12ABYT100、但它是具有 ARM +DSP 的 SOC
我想知道:
a:我们能否在禁用 ARM 的情况下运行 SOC (通过自举、即使在启动期间 ARM 也无法正常工作? (原因是不使用 ARM、因为在航空电子设备中获得了许可。
b.您能不能指导我从何处开始熟悉66AK2G12ABYT100 SOC 在硬件方面的结构(视频、评估板原理图等)
谢谢
Avner