This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6424:TMS320C6655和2.66AK2G12ABYT100作为 TMS320C6424的下一代产品

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655, SM320C6713B-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/949426/tms320c6424-tms320c6655-and-2-66ak2g12abyt100-as-the-next-generation-for-tms320c6424

器件型号:TMS320C6424
主题中讨论的其他器件:TMS320C6655SM320C6713B-EP

您好,

根据您的建议以及软件拼贴需要30-40GMACS 才能实现 DSP 功能、

我已将对 DSP 处理器的搜索缩小到两个方面:

  1. TMS320C6655具有良好的性能、足以满足我们的需求、但100C 的外壳温度对于我们的航空电子设备应用而言太低。 因此、我想知道 TI 的工业扩展范围是125C =T 结还是更好。 此外,如果提供引线式(非 RoHS)封装,

  2. 具有125C 结温的66AK2G12ABYT100、但它是具有 ARM +DSP 的 SOC

    我想知道:

    a:我们能否在禁用 ARM 的情况下运行 SOC (通过自举、即使在启动期间 ARM 也无法正常工作? (原因是不使用 ARM、因为在航空电子设备中获得了许可。

    b.您能不能指导我从何处开始熟悉66AK2G12ABYT100 SOC 在硬件方面的结构(视频、评估板原理图等)

 

谢谢

 Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Avner、

    我需要在内部找出(1)项。 125C 的温度范围可能不是、但我将了解是否提供引线式封装。

    对于 K2G、我们需要 ARM 来引导器件、但在 DSP 应用引导后、如果不需要、您可以关闭 ARM。 如果这不符合您的要求、我们似乎会返回到(1)。 您可以使用 TI 门户查找满足您要求的器件。  

    www.ti.com/.../overview.html

    我进行了快速搜索、结果显示器件在125°C 的温度范围内满足要求。

    https://www.ti.com/processors/digital-signal-processors/products.html?pqs=paqs&familyid=44#p1192=-55;125

    对于 K2G、您可以从其产品文件夹开始: www.ti.com/.../66AK2G12

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:
    感谢您的回答。
    1) 1)期待您检查 TMS320C6655是否采用125C 和引线式封装。
    2) 2) 在封装方面、TI 发现的最佳 DSP 是 SM320C6713B-EP 、但其性能低至1600MIPS、 而66AK2G12ABYT100 符合我们的17K MIPS。 我在这里错过了什么吗? TI 是否在军用级封装中具有优于 SM320C6713B-EP 且更接近66AK2G12ABYT100性能的更好性能 DSP?  
    谢谢、
     Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Avner

    感谢您关注用于航空电子应用的 TI DSP。  

    有趣的是、您无法使用 K2G、因为在航空电子设备中使用 Cortex A15许可?  

    我已要求我们专注于航天国防/高可靠性的营销经理进一步关注您的帖子、希望他们在一天左右的时间内回复。

    我认为我们无法在125C 下提供 c6657。  
    我们一定要探讨一下 K2G 有哪些功能可以做,也有哪些不能做的事情。非 Q100,125C 是针对较高温度的应用推出的。

    此外、您还了解了以下内容  

    这可能比您所需的性能和功耗要高得多-但希望了解这是否有助于您的性能矢量。

    此致

    Mukul