This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:如何正确捕获16位 bt1120?

Guru**** 2013580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/947388/tda2sx-how-to-capture-16bits-bt1120-correctly

器件型号:TDA2Sx

您好!

我在客户板上进行开发、SDK 版本为0305。

我的要求是在2个通道上捕获16位。

首先、我使用引脚多路复用工具配置引脚多路复用、在第二步中调整 VidSensor 参数、在第三步中调整 Capture 参数

我已成功看到 CH1、但在 CH0中看到的图像不正确。

16位模式下是否只有一个 YUV 序列?

你能给我一些建议吗?

步骤1:

步骤2:  

步骤3:

错误的图像 ch0:  

端口不正确:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它似乎不仅仅是色度、甚至是亮度数据也不正确。  

    您能否使用 CCS 或 Linux 上的 omapconf 实用程序手动检查 pinmux 寄存器、并确认所有需要的引脚均已正确配置?  

    VIP 报告的捕获帧大小是否正确? 如果是、VIP 会正确检测 SAV/EAV 代码。  

    您是否还可以共享解析器寄存器以检查是否有任何问题?

    Rgds、

    Brijesh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我检查 pinmux 寄存器是否正确。

    如何检查 报告的捕获的帧大小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VIP 会在只读寄存器之一中报告捕获的流的大小。 您可以在解析器寄存器中的偏移量0x30处找到它。 您能否检查该寄存器是否具有非零值?

    此致、

    Brijesh