This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:GPMC 引导 NOR 闪存和 GPMC 上的多个存储器件

Guru**** 2542950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/947255/am5718-gpmc-boot-nor-flash-and-multiple-memory-devices-on-gpmc

器件型号:AM5718

您好!

我们处于基于 ARM+DSP 的处理器模块的设计阶段。 我们为我们的应用选择了 Sitara 处理器 AM5718。 计划在非多路复用模式配置中使用并行 NOR 作为引导闪存。 因此 NOR 闪存将使用处理器的 CS0。 除了 GPMC 的 NOR 闪存接口、我们还计划分别使用 CS1和 CS2的 NAND 闪存和 FPGA。 使用 eMMC NAND 限制使用多路复用模式和引导闪存配置(根据 TRM、如果理解正确)。 因此、在多路复用模式配置中、需要额外的地址/数据锁存 IC、但我们有模块尺寸限制。 因此、计划将 NAND 闪存连接到 GPMC。

GPMC 接口:

CS0 ->并行 NOR 闪存(引导)

CS1 -> NAND 闪存(存储)

CS2 --> FPGA

请确认是否可以在上述配置中使用 GPMC 接口。

此致

Hafiz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hafiz、

    GPMC 支持针对每个芯片选择的单独配置寄存器、因此您可以将它们配置为支持 NOR、NAND 和 FPGA。  由于一次只能连接一个、请确保这仍然适用于您的应用。

    由于 eMMC 使用 GPMC 的高位地址位、因此如果使用 eMMC、您是正确的、GPMC 应该处于多路复用模式。  但是、仍然支持相同数量的地址位;为什么需要额外的地址位?

    此致、

    石尾