This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在我们基于 AM437X_EVM_SK 的定制设计中、我们使用以下2个 RAM 芯片 NDL16PFJ-8KIT、即800MHz、1Gb x 16 DDR3L。
我正在使用 u-boot 端口、现在我必须修改 board.c 文件以指定 DDR 时序配置。
由于 AM437x 需要400MHz、而且几乎找不到这些、因此如果 EMIF 配置工具 www.ti.com/.../sprac70 的电容为400MHz、如何使用所有时序配置来配置800MHz RAM? 我是否应该为支持更高速度的更新平台使用配置工具? 不确定如何从这里继续..
非常感谢!
Kamil、
DDR3速度二进制文件与 DDR3总线的速度不匹配、也不存在任何要求或期望。 购买 DDR3-1600器件(或更快)与 AM437x 配合使用是正常现象。
当您在电子表格中输入时序参数时、应确保使用与您购买的器件相对应的速度箱。 换言之、您不应从数据表的 DDR3-800列中获取时序编号、因为这不是您要购买的产品。 使用 DDR3-1600列中的时序编号(或您购买的任何产品)。
通常有一个称为"速度箱表"的部分或沿这些行的内容、以便能够在以较低频率运行时确定适当的 CAS 延迟和 CWL。 在步骤1B 中、输入的 CAS 延迟应为全速 CAS 延迟。 我们已经尝试在展板中清楚地说明这一点。 对于电子表格的步骤3、CL 和 CWL 将来自速度箱表、并应反映实际运行的速度、即400 MHz/2.5 ns。
我希望这有助于澄清一点。
此致、
Brad