This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:DDR3L 速度问题和使用 EMIF 配置工具的 board.c 配置

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/946855/am4376-ddr3l-speed-question-and-board-c-configuration-using-emif-configuration-tool

器件型号:AM4376

大家好、

在我们基于 AM437X_EVM_SK 的定制设计中、我们使用以下2个 RAM 芯片 NDL16PFJ-8KIT、即800MHz、1Gb x 16 DDR3L。  

我正在使用 u-boot 端口、现在我必须修改  board.c  文件以指定 DDR 时序配置。
由于 AM437x 需要400MHz、而且几乎找不到这些、因此如果 EMIF 配置工具 www.ti.com/.../sprac70 的电容为400MHz、如何使用所有时序配置来配置800MHz RAM? 我是否应该为支持更高速度的更新平台使用配置工具? 不确定如何从这里继续..

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kamil、

    DDR3速度二进制文件与 DDR3总线的速度不匹配、也不存在任何要求或期望。  购买 DDR3-1600器件(或更快)与 AM437x 配合使用是正常现象。

    当您在电子表格中输入时序参数时、应确保使用与您购买的器件相对应的速度箱。  换言之、您不应从数据表的 DDR3-800列中获取时序编号、因为这不是您要购买的产品。  使用 DDR3-1600列中的时序编号(或您购买的任何产品)。

    通常有一个称为"速度箱表"的部分或沿这些行的内容、以便能够在以较低频率运行时确定适当的 CAS 延迟和 CWL。  在步骤1B 中、输入的 CAS 延迟应为全速 CAS 延迟。  我们已经尝试在展板中清楚地说明这一点。 对于电子表格的步骤3、CL 和 CWL 将来自速度箱表、并应反映实际运行的速度、即400 MHz/2.5 ns。

    我希望这有助于澄清一点。

    此致、
    Brad