This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:使用 TIDL 在 TDA4平台上导入基于 YOLOV3/V4的磁石模型时出现问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/945663/processor-sdk-dra8x-tda4x-issue-in-importing-yolov3-v4-based-tflite-model-on-tda4-plateform-using-tidl

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

尊敬的 TI 支持:

我正在尝试使用 TIDL 在 TDA4平台上导入基于 YOLOv3的晶石模型

但即使在 PC 仿真模式下、也无法导入 tflite 模型。

我已根据给定的示例配置文件创建了配置文件。 我已成功测试并导入 SDK 中提供的示例 Tflite 模型。 但无法为基于 YOLOv3/v4的自定义磁石模型执行此操作。

我得到以下错误:

使用大小为257 MB 的 YOLOv3模型时= “***检测到堆栈散列***: 已终止"

2.使用大小为10 MB 的 YOLOv3模型时="警告:无法在 coef 文件中找到(或不匹配)内部产品层顺序/密集/生物增补系数、将生成随机系数! 仅供评估使用! 结果都是随机的!
TIDL_InnerProductLayer 图层的输入位置需要为 Falten。 请添加平展图层以导入此 mdoels "

(注意:在第二种情况下、我已经添加了平展层、但仍然收到此警告、代码退出。)

那么、您能否确认在 SDK 版本为(PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_00_11)的 TIDL 中是否支持 YOLOv3/v4模型? 如果是、您可以建议上述两种型号的问题是什么。

等待您的快速支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSDK_RTOS_AUTO_J7_07_00_00_11不支持 YLO载3和 v4 。

    我们将在7.1版本中添加 Yolo v3 (来自 ONNX 模型 zoo)支持