器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
尊敬的 TI 支持:
我正在尝试使用 TIDL 在 TDA4平台上导入基于 YOLOv3的晶石模型。
但即使在 PC 仿真模式下、也无法导入 tflite 模型。
我已根据给定的示例配置文件创建了配置文件。 我已成功测试并导入 SDK 中提供的示例 Tflite 模型。 但无法为基于 YOLOv3/v4的自定义磁石模型执行此操作。
我得到以下错误:
使用大小为257 MB 的 YOLOv3模型时= “***检测到堆栈散列***: 已终止"
2.使用大小为10 MB 的 YOLOv3模型时="警告:无法在 coef 文件中找到(或不匹配)内部产品层顺序/密集/生物增补系数、将生成随机系数! 仅供评估使用! 结果都是随机的!
TIDL_InnerProductLayer 图层的输入位置需要为 Falten。 请添加平展图层以导入此 mdoels "
(注意:在第二种情况下、我已经添加了平展层、但仍然收到此警告、代码退出。)
那么、您能否确认在 SDK 版本为(PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_00_11)的 TIDL 中是否支持 YOLOv3/v4模型? 如果是、您可以建议上述两种型号的问题是什么。
等待您的快速支持。