This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

Guru**** 1969805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/915195/processor-sdk-dra8x-tda4x-processor-sdk-dra8x-tda4x

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

我已在标量器节点之后将编码器节点添加 到现有 的 usecase app_single_cam 中。

但当我尝试调用 tivxVideoEncoderNode()函数时,它会在运行时提供以下错误。

[MCU2_1]    62.718570 s:超时:TOPADD_WAIT_ON_SYNC 超时、等待写回0x05a80000。  
[MCU2_1]    82.984741 s:appHwaVideoCodecMemAlloc:错误:Alloc 失败!!!

这是代码片段:-

--------------------------------------

if ((image_width!= obj->display_params.outWidth)||(image_height!= obj->display_params.outHeight))
       {
           vx_uint16 scaler_out_w、scaler_out_h;
           obj->scaler_enable = vx_tru_e;
           appIssGetResizeParams (image_width、image_height、obj->display_params.outWidth、obj->display_params.outHeight、&scaler_out_w、 标量器_out_h)(&S);
           obj->scaler_out_img = vxCreateImage (obj->context、scaler_out_w、scaler_out_h、vx_DF_image_NV12);
           obj->scalerNode = tivxVpacMscScaleNode (obj->graph, obj->Y8_R8_C2、obj->scaler_out_img、NULL、 空、空);
           TIVxSetNodeParameterNumBufByIndex (obj->scalerNode、1U、obj->num_cap_buf);
           vxSetNodeTarget (obj->scalerNode、vx_target_string、TIVX_TARGET_VPAC_MSC1);
           obj->display_params.outHeight = scaler_out_h;
           obj->display_params.outWidth = scaler_out_w;
           display_image = obj->scaler_out_img;

               assert_vx_object (obj->configuration_obj = vxCreateUserDataObject (obj->context、"tivx_video_encoder_params_t"、sizeof (tivx_video_encoder_params_t)、NULL)、
                                                                   (enum vx_type_e) vx_type_user_data_object);

               vx_call (vxCopyUserDataObject (obj->configuration_obj、0、sizeof (tivx_video_encoder_params_t)、&obj->params、vx_write_only、 vx_memory_type_host);  
    
               printf("\t 复制用户创建的初始化...! \n");

               obj->max_bitstream_size =((uint32_t)(scaler_out_w / 16)
                           *(uint32_t)(scaler_out_w / 16)*最差_QP_size)
                           +((scaler_out_h >> 4)* coded_buffer_info_section_size);
           
               assert_vx_object (obj->bitstream_obj = vxCreateUserDataObject (obj->上下文、"tivx_video_bitstream_t"、sizeof (uint8_t)* obj->max_bitstream_size、NULL)、
                                                               (enum vx_type_e) vx_type_user_data_object);
               
               assert_vx_object (obj->node_encode = tivxVideoEncoderNode (obj->graph、obj->configuration_obj、display_image、obj->bitstream_obj)、vx_type_node);
               vx_status = vxGetStatus ((vx_reference) obj->node_encode);
               如果(vx_Success = status)
               {
                   printf ("成功 d\n"、status);
               }
               //tivxSetNodeParameterNumBufByIndex (obj->node_encode、3U、obj->num_cap_buf
               vx_call (vxSetNodeTarget (obj->node_encode、vx_target_string、TIVX_TARGET_VENC1));

如果 我在这里遗漏了一些东西、请为我提供帮助。

谢谢、此致

Mausam Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mausam、

    我们已经修复了编码器节点中的几个问题。 将在下一个版本中提供。 那么、您能等待几天吗?

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、我们将等待下一次发布。

    此致

    Mausam Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    能否使用 最新版本的 PROCESSOR-SDK-RTOS-DRA8X-TDA4X (版本 V07.00.11)验证编码器节点?  

    此致

    Mausam Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mausam:

    是的、请使用 SDK7.0版本。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、  

    我尝试使用 SDK7.0版本、但仍然遇到与内存相关的问题。

    这一次我收到错误"MEM:错误:无法初始化 DMA 堆[/dev/dma_heap/vision_apps_shared-memories!!!"

    这是日志片段

    ----------------

    应用程序:初始化... !!!
    MEM:初始化... !!!
    MEM:错误:无法初始化 DMA 堆[/dev/dma_heap/vision_apps_shared-memories!!!
    MEM:初始化... 完成了!!!
    应用程序:错误:内存初始化失败!!!
    应用程序:初始化... 完成了!!!

    --------------------

    此致

    Mausam Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mausam:

    是否可以在 uboot 提示符下运行以下命令?

    ENV 默认值-A -f

    保存

    然后重新启动?

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mausam:

    您能否确保 uenv.txt 文件中包含以下内容?

    name_overlings=k3-j721e-vision-apps.dtbo

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我在 uenv.txt 中找到以下配置、

    dorprocboot=1
    name_overlings=k3-j721e-vision-apps.dtbo  

    uenv.txt 配置文件似乎正常。


    谢谢、此致

    Mausam Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还执行了"env default -a -f"和"env save"命令吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Vishal/Brijesh、

    是的 、我在执行 usecase 之前执行了"env default -a -f"和"env save"命令

    但我仍然会得到相同的误差。

    以下是日志。

    ------------------------

    MCU2_0]  108.662379 s:IM_SENSOR_CMD_CONFIG 返回状态= 0
    编码器初始化....!
    复制用户创建的初始化...!
    创建 TIvxVideoEncoderNode0的状态值 cafter 节点
    5668688:比特流大小!!!
    输出文件:output/ISP_output.h264
    [MCU2_0]  108.976484 s: vx_zone_info:已启用
    [MCU2_0]  108.976544 s: vx_zone_info:[TIvxCapturePrintStatus:1193]
    [MCU2_0]================================================================================
    [MCU2_0]  108.976597 s: vx_zone_info:[TIvxCapturePrintStatus:1195]:Capture Status:Instance|0
    [MCU2_0]  108.976636 s: vx_zone_info:[TIvxCapturePrintStatus:1197]================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    [MCU2_0]  108.976683 s: vx_zone_info:[TIvxCapturePrintStatus:1200]:FIFO 溢出计数:0
    [MCU2_0]  108.976720 s: vx_zone_info:[TIvxCapturePrintStatus:1203]:伪 UDMA 中断计数:0
    [MCU2_0]  108.976761 s: vx_zone_info:[TIvxCapturePrintStatus:1207] [通道编号]|帧队列计数|帧去队列计数|帧丢弃计数|
    [MCU2_0]  108.976814 s: vx_zone_info:[TIvxCapturePrintStatus:1215] 0| 0| 0| 0| 0| 0|
    [MCU2_0]  108.976845 s: vx_zone_info:已禁用
    [MCU2_0]  110.311306 s:超时:TOPADD_WAIT_ON_SYNC 超时、等待写回0x01000000。
    启用分频器
    [105.242171] EXT4-FS 错误(器件 mmcblk1p2):ext4_validate_block_bitmap:384:Comm vx_app_single_c:BG 59:错误的块位图校验和
    [105.25834] EXT4-FS 错误(器件 mmcblk1p2):ext4_MB_generate_buddy:744:组58、块位图和 bg 描述符不一致:14478与14764可用群集
    [105.272422] EXT4-FS 错误(器件 mmcblk1p2):ext4_MB_generate_buddy:744:组60、块位图和 bg 描述符不一致:20269与23661可用群集
    [105.286546] JBD2:已发现脏元数据缓冲区(dev = mmcblk1p2、isdknr = 0)。 系统崩溃时存在文件系统损坏的风险。
    [105.303095] EXT4-FS 错误(器件 mmcblk1p2):ext4_MB_generate_buddy:744:组52、块位图和 bg 描述符不一致:26333与26334可用群集
    [105.317324] JBD2:已发现脏元数据缓冲区(dev = mmcblk1p2、isdknr = 0)。 系统崩溃时存在文件系统损坏的风险。


     ===================================
     演示:单摄像头,带2A
     ===================================

     P:打印性能统计数据

     S:将传感器原始图像、VISS 输出图像和 H3A 输出图像保存到文件系统

     E:出口业绩统计

     X:退出

     输入选项:


     ===================================
     演示:单摄像头,带2A
     ===================================

     P:打印性能统计数据

     S:将传感器原始图像、VISS 输出图像和 H3A 输出图像保存到文件系统

     E:出口业绩统计

     X:退出

     输入选项:  110.655009 s:ISS:正在启动传感器[IMX390-UB953_D3]... !!!
    [MCU2_0]  110.655132 s:ImageSensor_RemoteServiceHandler:IM_SENSOR_CMD_STREAME_ON
    [MCU2_0]  110.655205 s:IM_SENSOR_CMD_STREAME_ON: CHANNEL = 0x1
    [MCU2_0]  110.655310 s:ub960_cfgScript:ub960I2cAddr = 0x3D
    [MCU2_0]  110.655347 s:UB960配置启动
    [MCU2_0]  110.895365: UB960配置结束
    [MCU2_0]  110.895453 s:ub960_cfgScript:ub960I2cAddr = 0x36
    [MCU2_0]  110.895486:UB960配置启动
    [MCU2_0]  111.135364 s: UB960配置结束
    [MCU2_0]  111.135418 s:正在启动摄像头#0
    [MCU2_0]  111.135461 s:进入 IssSensor_Start
    [MCU2_0]  111.145308 s:enableUB960Streaming ub960InstanceId = 0
    [MCU2_0]  111.145501 s:ub960_cfgScript:ub960I2cAddr = 0x3D
    [MCU2_0]  111.145533 s:UB960配置启动
      111.161515 s:ISS:正在启动传感器[IMX390-UB953_D3]... !!!
    [MCU2_0]  111.161374 s: UB960配置结束
    [MCU2_0]  112.558310 s:超时:TOPADD_WAIT_ON_SYNC 超时、等待写回0x05a80000。
    [131.296897] 初始化 XFRM netlink 插座
    [133.627470] 桥接器:默认情况下、不再提供通过 arp/IP/ip6Tables 进行筛选的功能。 如果需要,请更新脚本以加载 br_netfilter。
    [133.641402] 已注册桥防火墙

    --------------------------------------------------

    此致

    Mausam Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal/Brijesh、

    是的 、在执行 usecase 之前、我已执行 U-Boot 命令"env default -a -f"和"env safe"。

    但是、我仍然收到相同的错误、以下是错误日志

    ===================

    MCU2_0]  108.662379 s:IM_SENSOR_CMD_CONFIG 返回状态= 0
    编码器初始化....!
    复制用户创建的初始化...!
    创建 TIvxVideoEncoderNode0的状态值 cafter 节点
    5668688:比特流大小!!!
    输出文件:output/ISP_output.h264
    [MCU2_0]  108.976484 s: vx_zone_info:已启用
    [MCU2_0]  108.976544 s: vx_zone_info:[TIvxCapturePrintStatus:1193]
    [MCU2_0]================================================================================
    [MCU2_0]  108.976597 s: vx_zone_info:[TIvxCapturePrintStatus:1195]:Capture Status:Instance|0
    [MCU2_0]  108.976636 s: vx_zone_info:[TIvxCapturePrintStatus:1197]================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    [MCU2_0]  108.976683 s: vx_zone_info:[TIvxCapturePrintStatus:1200]:FIFO 溢出计数:0
    [MCU2_0]  108.976720 s: vx_zone_info:[TIvxCapturePrintStatus:1203]:伪 UDMA 中断计数:0
    [MCU2_0]  108.976761 s: vx_zone_info:[TIvxCapturePrintStatus:1207] [通道编号]|帧队列计数|帧去队列计数|帧丢弃计数|
    [MCU2_0]  108.976814 s: vx_zone_info:[TIvxCapturePrintStatus:1215] 0| 0| 0| 0| 0| 0|
    [MCU2_0]  108.976845 s: vx_zone_info:已禁用
    [MCU2_0]  110.311306 s:超时:TOPADD_WAIT_ON_SYNC 超时、等待写回0x01000000。
    启用分频器
    [105.242171] EXT4-FS 错误(器件 mmcblk1p2):ext4_validate_block_bitmap:384:Comm vx_app_single_c:BG 59:错误的块位图校验和
    [105.25834] EXT4-FS 错误(器件 mmcblk1p2):ext4_MB_generate_buddy:744:组58、块位图和 bg 描述符不一致:14478与14764可用群集
    [105.272422] EXT4-FS 错误(器件 mmcblk1p2):ext4_MB_generate_buddy:744:组60、块位图和 bg 描述符不一致:20269与23661可用群集
    [105.286546] JBD2:已发现脏元数据缓冲区(dev = mmcblk1p2、isdknr = 0)。 系统崩溃时存在文件系统损坏的风险。
    [105.303095] EXT4-FS 错误(器件 mmcblk1p2):ext4_MB_generate_buddy:744:组52、块位图和 bg 描述符不一致:26333与26334可用群集
    [105.317324] JBD2:已发现脏元数据缓冲区(dev = mmcblk1p2、isdknr = 0)。 系统崩溃时存在文件系统损坏的风险。


     ===================================
     演示:单摄像头,带2A
     ===================================

     P:打印性能统计数据

     S:将传感器原始图像、VISS 输出图像和 H3A 输出图像保存到文件系统

     E:出口业绩统计

     X:退出

     输入选项:


     ===================================
     演示:单摄像头,带2A
     ===================================

     P:打印性能统计数据

     S:将传感器原始图像、VISS 输出图像和 H3A 输出图像保存到文件系统

     E:出口业绩统计

     X:退出

     输入选项:  110.655009 s:ISS:正在启动传感器[IMX390-UB953_D3]... !!!
    [MCU2_0]  110.655132 s:ImageSensor_RemoteServiceHandler:IM_SENSOR_CMD_STREAME_ON
    [MCU2_0]  110.655205 s:IM_SENSOR_CMD_STREAME_ON: CHANNEL = 0x1
    [MCU2_0]  110.655310 s:ub960_cfgScript:ub960I2cAddr = 0x3D
    [MCU2_0]  110.655347 s:UB960配置启动
    [MCU2_0]  110.895365: UB960配置结束
    [MCU2_0]  110.895453 s:ub960_cfgScript:ub960I2cAddr = 0x36
    [MCU2_0]  110.895486:UB960配置启动
    [MCU2_0]  111.135364 s: UB960配置结束
    [MCU2_0]  111.135418 s:正在启动摄像头#0
    [MCU2_0]  111.135461 s:进入 IssSensor_Start
    [MCU2_0]  111.145308 s:enableUB960Streaming ub960InstanceId = 0
    [MCU2_0]  111.145501 s:ub960_cfgScript:ub960I2cAddr = 0x3D
    [MCU2_0]  111.145533 s:UB960配置启动
      111.161515 s:ISS:正在启动传感器[IMX390-UB953_D3]... !!!
    [MCU2_0]  111.161374 s: UB960配置结束
    [MCU2_0]  112.558310 s:超时:TOPADD_WAIT_ON_SYNC 超时、等待写回0x05a80000。
    [131.296897] 初始化 XFRM netlink 插座
    [133.627470] 桥接器:默认情况下、不再提供通过 arp/IP/ip6Tables 进行筛选的功能。 如果需要,请更新脚本以加载 br_netfilter。
    [133.641402] 已注册桥防火墙

    ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    谢谢、此致

    Mausam Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mausam:

    至少看起来您现在能够引导和运行应用程序。  

    错误  topazdd_wait_ON_SYNC 仅出现在第一个帧上、并且已知错误、我们仍在调查此错误。 目前、您可以忽略此错误。  

    我认为您之前看到的内存分配问题不再出现、对吧?

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的回复、  

    是的、我能够启动并运行应用程序、似乎内存问题也得到了解决。

    但是、在将编码器节点添加到现有单个摄像头用例后、我仍然无法转储视频、需要您的帮助。

    下面是 我在分频器节点之后添加的代码片段。

    ----------------------------------------------------

    if ((image_width!= obj->display_params.outWidth)||(image_height!= obj->display_params.outHeight))
           {
               vx_uint16 scaler_out_w、scaler_out_h;
               obj->scaler_enable = vx_tru_e;
               appIssGetResizeParams (image_width、image_height、obj->display_params.outWidth、obj->display_params.outHeight、&scaler_out_w、 标量器_out_h)(&S);
               obj->scaler_out_img = vxCreateImage (obj->context、scaler_out_w、scaler_out_h、vx_DF_image_NV12);
               obj->scalerNode = tivxVpacMscScaleNode (obj->graph, obj->Y8_R8_C2、obj->scaler_out_img、NULL、 空、空);
               TIVxSetNodeParameterNumBufByIndex (obj->scalerNode、1U、obj->num_cap_buf);
               vxSetNodeTarget (obj->scalerNode、vx_target_string、TIVX_TARGET_VPAC_MSC1);
               obj->display_params.outHeight = scaler_out_h;
               obj->display_params.outWidth = scaler_out_w;
               display_image = obj->scaler_out_img;

                   assert_vx_object (obj->configuration_obj = vxCreateUserDataObject (obj->context、"tivx_video_encoder_params_t"、sizeof (tivx_video_encoder_params_t)、NULL)、
                                                                       (enum vx_type_e) vx_type_user_data_object);

                   vx_call (vxCopyUserDataObject (obj->configuration_obj、0、sizeof (tivx_video_encoder_params_t)、&obj->params、vx_write_only、 vx_memory_type_host);  
        
                   printf("\t 复制用户创建的初始化...! \n");

                   obj->max_bitstream_size =((uint32_t)(scaler_out_w / 16)
                               *(uint32_t)(scaler_out_w / 16)*最差_QP_size)
                               +((scaler_out_h >> 4)* coded_buffer_info_section_size);
               
                   assert_vx_object (obj->bitstream_obj = vxCreateUserDataObject (obj->上下文、"tivx_video_bitstream_t"、sizeof (uint8_t)* obj->max_bitstream_size、NULL)、
                                                                   (enum vx_type_e) vx_type_user_data_object);
                   
                   assert_vx_object (obj->node_encode = tivxVideoEncoderNode (obj->graph、obj->configuration_obj、display_image、obj->bitstream_obj)、vx_type_node);
                   vx_status = vxGetStatus ((vx_reference) obj->node_encode);
                   如果(vx_Success = status)
                   {
                       printf ("成功 d\n"、status);
                   }
                   //tivxSetNodeParameterNumBufByIndex (obj->node_encode、3U、obj->num_cap_buf
                   vx_call (vxSetNodeTarget (obj->node_encode、vx_target_string、TIVX_TARGET_VENC1));

    --------------------------------------------------------------------

    -------------- 错误日志-------------------------------------------------------

     105.242171] EXT4-FS 错误(器件 mmcblk1p2):ext4_validate_block_bitmap:384:Comm vx_app_single_c:BG 59:错误的块位图校验和
    [105.25834] EXT4-FS 错误(器件 mmcblk1p2):ext4_MB_generate_buddy:744:组58、块位图和 bg 描述符不一致:14478与14764可用群集
    [105.272422] EXT4-FS 错误(器件 mmcblk1p2):ext4_MB_generate_buddy:744:组60、块位图和 bg 描述符不一致:20269与23661可用群集
    [105.286546] JBD2:已发现脏元数据缓冲区(dev = mmcblk1p2、isdknr = 0)。 系统崩溃时存在文件系统损坏的风险。
    [105.303095] EXT4-FS 错误(器件 mmcblk1p2):ext4_MB_generate_buddy:744:组52、块位图和 bg 描述符不一致:26333与26334可用群集
    [105.317324] JBD2:已发现脏元数据缓冲区(dev = mmcblk1p2、isdknr = 0)。 系统崩溃时存在文件系统损坏的风险。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    如果没有编码器节点、则用例运行正常、但一旦我将编码器节点添加到现有流水线中、它将捕获一个帧、然后停止。

    请帮我解决 我 在这里遗漏的问题吗?

    此致

    Mausam Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mausam、

    由于编码器、这似乎不是问题。 它看起来像是 MMCSD 卡问题。 您可以尝试不同的 SD 卡吗?

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我们已成功地将 H264编码器与单个凸轮用例集成在一起、但 捕获的视频抖动在调试时我们注意到原始/YUV 数据有四个连续帧(如1、1、1、4、44、7、7、7、7、7……) 等等)。

    下面是编码器的配置集。

    --------------------------------------------------

    CTX->RC.BITS_PER_second = 10*1000*1000;/* 5mbps */
    CTX->RC.TRANSFER_BITS_PER_second = ctx->RC.BITS_PER_second;

    CTX->vparams.IDR 周期= 1800;
    CTX->rc.intra_freq = 1;//1;//所有 I 帧编码*/
    CTX->vparams.intra_cnt = 1;

    CTX->RC.bu_size = 0;
    CTX->rc.buffer_size = ctx->rc.transfer_bits_per_second;
    CTX->rc.frame_rate = 30;

    CTX->rc.initial_level =(3 * ctx->rc.buffer_size)>> 4;
    CTX->rc.initial_level =((ctx->rc.initial_level +
    (((ctx->rc.bits_per_sond)/
    CTX->rc.frame_rate)/2))/
    (CTX->RC.BITS_PER_second /
    CTX->rc.frame_rate)*
    (CTX->RC.BITS_PER_second / ctx->rc.frame_rate);
    CTX->rc.initial_level = MAX ((uint32) ctx->rc.initial_level、
    (uint32)(ctx->rc.bits_per_second /
    CTX->rc.frame_rate)、uint32);
    CTX->rc.initial_delay = ctx->rc.buffer_size - ctx->rc.initial_level;
    CTX->RC.bframes = 0;

    ----------------------------------------

    请向我们提供建议。

    谢谢、此致

    Mausam Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mausam:

    很抱歉我没有得到它。

    您将看到采用 RAW/YUV 格式的连续帧。 您是否从传感器/ISP 保存原始/YUV 帧并验证其是否完全相同?  

    Rgds、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的回复、

    是的,我保存了来自 SENSOR/ISP 的连续 RAM/YUV 帧并经过验证,我发现 四个连续 RAM/YUV 帧完全相同。

    谢谢、此致

    Mausam Sinha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mausam、

    通常、一个或两个帧将与摄像机指向同一场景类似。 因此它们看起来可能相似、但实际上不同。 如果对连续帧进行二进制比较、则会不同。 那么、您能否尝试对两个帧进行二进制比较?

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的回复。

    我没有倾弃相同的场景、我放置了一个秒表并倾弃了连续的原始/YUV 帧。 我在下面的行之后添加了 YUV 转储代码。

    代码片段---

    "vxGraphParameterDequeDoneRef (obj-> graph、graph_parameter_num、(vx_reference*)&out_captive_frames、1、&num_refs_capture);"

     

    在转储的帧中、我在秒表中看到3个或4个连续帧完全相同的毫秒。 我已附加停止观看编码器转储的视频、请参阅。 请在 VLC 中逐帧检查。

    e2e.ti.com/.../encoder_5F00_dump.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    需要您的紧急帮助来解决此问题。

    此致

    Mausam Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mausam、

    只需检查您是否对此主题有任何进一步的更新、或者您仍处于同一时刻、需要一些指导才能继续?

    请告诉我们。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    感谢您的更新。 我们仍处于同一个点、需要从您的一侧向您方向前进。

    此致

    Mausam Sinha

x 出现错误。请重试或与管理员联系。