This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:[TIDL]网络编译器(perfsim)错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/912854/processor-sdk-dra8x-tda4x-tidl-network-compiler-perfsim-error

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

网络编译器正在生成以下错误消息。 自定义层之一有两个输出。

TIDL 版本为01.01.04。

---------- 网络编译器跟踪-------------------------------------------------------
网络结构错误:共模层数较高(128 > 127)
网络结构错误:共模层数较高(129 > 127)
错误:错误代码= 400

此致、

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    您是否遵循了用户指南中的以下部分?

    具有多个输出传感器的自定义层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    我将两个输出传感器合并为一个。 之后错误代码发生了变化。 在哪里可以找到错误代码和"用户指南"?

    ---------- 网络编译器跟踪-------------------------------------------------------
    错误:错误代码= 18

    此致、

    Wilson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    根据我的理解、您能够在2月使用自定义层接口。

    这是否是您尝试的新自定义图层,这会造成问题?

    您是否进行过任何其他更改?

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    错误代码18表示 Graph 编译器的内部错误。 我们将在图形编译器中修复此问题、以使此消息更具描述性

    您能否上传您的模型并在此处导入配置文件、以便我了解其可能出错的地方?

    -Subhajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subhajit、

    模型是机密的、无法共享。 此网络的独特功能与下图类似。 我正在寻找一种在您身边重现问题的方法。

    此致、

    Wilson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    这些层中是否有一个是凹层或结层?

    如果您可以在上图中指出哪些是凹口/静脉、这将会大有帮助。

    -Subhajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subhajit、

    网络结构没有问题。 减小输入尺寸后无误差。 看起来像分配问题。  

    在这种情况下、您需要哪种信息?

    此致、

    Wilson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果一个层输出到达两个不同的凹板层、分配可能会失败、我想验证您的网络是否也是这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网络有一个凹口和静音。 除此之外、一些自定义层还具有多个输入。

    网络结构是机密的、无法共享。 如何在不暴露网络结构的情况下帮助您进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    很抱歉耽误你的回答。 我们在内部尝试找出一种调试方法。

    我将向您进一步介绍这方面的最新情况。

    -Subhajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    您能否尝试获取最新的 SDK 并告知我您是否仍观察到该问题?

    -Subhajit