主题中讨论的其他器件:MAX3232E
大家好、
客户正在使用 AM335x TI GP-EVM 评估 AM335x、我收到了一些有关 UART0/1处理情况的咨询。
1.将 AM335x 上的默认调试控制台从 UART0更改为 UART1。
客户希望将 UART0控制台更改为 UART1控制台。 关于 AM335x-EVM.dts、客户确认选择了 UART0/UART1。 您能否详细说明客户应如何执行程序?
客户正在使用 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X (06_03_00_106)。 客户刚刚尝试在 u-boot 上设置以下命令、但是没有任何更改。
=> setenv 控制台 ttyO1、115200n8
UART1通信
客户正在尝试使用子板上的 J10连接器与 AM335xGP-EVM 进行 UART1通信
关于 AM335x-EVM.dts、客户确认选择了 UART0/UART1。 但是、客户无法与 UART 端口1通信。 客户是否应该进行任何设置/修改? 关于波特率、客户将115200bps 设置为 UART0 (/dev/ttyS0)和 UART1 (/dev/ttyS1)。 对于 UART0端口、客户能够确认 UART0与 DMSG 一起工作。 请您的专家就此提供建议/意见吗?
此致、
宫崎