你(们)好
我已在路径 /vision_sdk/links_fW/src/rtos/links_IPU/overlay 处创建了一个按名称覆盖的链接。
我在 HLOS 用例中使用的此叠加链接。 usecase.txt 文件是 OverlayLink (IPU1_0)-> Display_GRPX、其中我提到 了要在 ipu1_0上运行的覆盖链接。
在 HLOS 用例的 cfg.mk 文件中、我已启用 Need_PROC_IPU1_0=yes。
usecase 运行正常、但此链接会包含在文件 /vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda2px" linux_all/linksInclude_ipu2.h 中、 即使我提到它要在 ipu1_0上运行也是如此。 为什么要为 ipu2构建???
我在 /vision_sdk/apps/configs/tda2px_evm_linux_all/cfg、mk 文件中将我的 IPU2作为 IPU2、如下所示
PROC_IPU1_0_include=否
PROC_IPU1_1_INCLUDE=否
PROC_IPU2_INCLUDE=yes
PROC_A15_0_include=是
PROC_DSP1_INCLUDE=否
PROC_DSP2_INCLUDE=否
PROC_EVE1_INCLUDE=否
PROC_EVE2_INCLUDE=否
IPU_PRIMARY_CORE=ipu2
IPU_secondary 核心=ipu1_0
谢谢
Pratik