This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2PXEVM:Linux:当 IPU 主内核为 IPU2时,创建的在 IPU1_0上运行的链接在 IPU2上运行

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/918469/tda2pxevm-linux-when-ipu-primary-core-is-ipu2-links-created-to-run-on-ipu1_0-runs-on-ipu2

器件型号:TDA2PXEVM

你(们)好

我已在路径  /vision_sdk/links_fW/src/rtos/links_IPU/overlay 处创建了一个按名称覆盖的链接。

我在 HLOS 用例中使用的此叠加链接。 usecase.txt 文件是  OverlayLink (IPU1_0)-> Display_GRPX、其中我提到 了要在 ipu1_0上运行的覆盖链接。

在 HLOS 用例的 cfg.mk 文件中、我已启用 Need_PROC_IPU1_0=yes

usecase 运行正常、但此链接会包含在文件 /vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda2px" linux_all/linksInclude_ipu2.h 中、  即使我提到它要在 ipu1_0上运行也是如此。 为什么要为 ipu2构建???

我在 /vision_sdk/apps/configs/tda2px_evm_linux_all/cfg、mk 文件中将我的 IPU2作为 IPU2、如下所示

当 IPU_PRIMARY_CORE=ipu2时、不支持# IPU1 (内核0和1)
PROC_IPU1_0_include=否
PROC_IPU1_1_INCLUDE=否
PROC_IPU2_INCLUDE=yes
PROC_A15_0_include=是
PROC_DSP1_INCLUDE=否
PROC_DSP2_INCLUDE=否
PROC_EVE1_INCLUDE=否
PROC_EVE2_INCLUDE=否

IPU_PRIMARY_CORE=ipu2
IPU_secondary 核心=ipu1_0

谢谢  

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有任何更新??

    谢谢  

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、

    如您在 make 文件中所见、在 Linux 模式下、ipu02用作主内核、ipu02的所有默认链接都在 ipu02上运行。  

    是否希望您的算法完全在 ipu01上运行?

    Rgds、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh  

    感谢您的更新。  

    是的、我想在  ipu1_0上运行链接溢出链接

    因为 usecase.txt 文件是  OverlayLink (IPU1_0)-> Display_GRPX 、其中我提到 了要在 ipu1_0上运行的覆盖链接。

    谢谢  

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    您可以在 cfg.mk 文件中将主内核更改为 ipu1_0 (从辅助内核更改为 ipu2)、然后覆盖链接将在 ipu1_0内核上运行。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh  

    感谢您的更新。

    这意味着 当主内核为 ipu2时,就不能使用 ipu1_0,或者在 ipu1_0上不能运行任何此问题的内容。它是吗??

    谢谢  

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh  

    感谢您的更新。

    这意味着 当主内核为 ipu2时,就不能使用 ipu1_0,或者在 ipu1_0上不能运行任何此问题的内容。它是吗??

    当主内核为 ipu1_0时、我的叠加链路工作正常。 但是、当我将主内核更改为 ipu2时、对于它在第一个迭代中执行、我意味着输出可见、但有一个断言、当我从 UART 提供输入以更改几个参数并显示输出突然卡住  

    [host][IPU2 ] 108.681022 s:MSGQ:警告!! :不支持强制 waitAck = true,因为 waitAck = false。Fix 发送 cmd [0x4]到 LinkID [0x0
    [host][IPU2 ] 108.681266 s:系统:通知:向[IPU2][9]发送事件失败!!! (状态=-14)
    [host][IPU2 ] 108.681510 s:断言@行:232 in system_ipc_BIOS_ipc.c:(bool) false:失败!!!

     

    当主内核为 ipu1_0时、同一链路工作正常。

    谢谢  

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh  

    有任何更新??

    谢谢  

    Pratik