This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法为 TIDL 检测演示导入 TensorFlow SSD MobileNet-V2

Guru**** 1986165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/917904/unable-to-import-tensorflow-ssd-mobilenet-v2-for-tidl-detection-demo

我尝试使用 TensorFlow SSD MobileNet-V2进行 TIDL 检测演示

我能够转换冻结的模型 这里是我转换的模型文件 :drive.google.com/.../view

但是、如何创建 tidl_import_sd_MobileNet_v2.txt? 我的配置 txt 文件可从 参考文献 :https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/892409?TDA4VM-import-of-TensorFlow-SSD-ModelNet-v2获得

"/ti_dl/test/testvecs/config/import/tensorflow/tidl_import_sd_MobileNet_v2.txt"

我正在运行


./out/tidl_model_import.out ${TIDL_INSTALL_PATH}/ti_dl/test/testvecs/config/import/public/tensorflow/tidl_import_ssd_mobilenet_v2.txt

输出

TF 模型(Proto)文件:./../test/testvecs/models/public/tensorflow/ssd_mobilenet_v2/ssd_v2.pb
TIDL 网络文件:./../test/testvecs/config/tidl_models/tensorflow/tidl_ssd_mobilenet_v2_net.bin
TIDL IO 信息文件:./../test/testvecs/config/tidl_models/tensorflow/tidl_ssd_mobilenet_v2_io_
CONCAT 仅支持相应通道

a)如何正确设置 tidl_import_sd_MobileNet_v2?
b)哪里出错了?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。