This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:将 MobileNet v1 (tensorflow)导入到 TIDL for TDA4中

Guru**** 2036780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/885353/processor-sdk-dra8x-tda4x-importing-mobilenet-v1-tensorflow-into-tidl-for-the-tda4

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

我尝试从本教程开始导入 MobileNet v1 224以获取 TDA2:

我必须调整许多文件名和许多路径。 最后、我已经能够将 MobileNet v1转换为 TIDL 格式。
但是、当我运行推理仿真时、我会得到以下错误:

正在处理配置文件#0:testvecs/config/infer/public/tensorflow/tidl_infer_mobileNetv1.txt
 ------------ 带有 REF_ONLY 流程的 TIDL 过程---

#0   。 。 T    948.16...  答:  896,0.0000,0.0000,  670… …
   第1名。 。 908.94...      答:  558,0.0000,0.0000,  420… …
   #2。 。 901.69...      答:  443,0.0000,0.0000,  420 …
第   3号。 。 T    897.74...  答:  499、0.0000、0.0000、  420 …
4号。    。 909.30吨     ... 答:  539、0.0000、0.0000、  420 …
#5   。 。 T    896.48...  答:  539、0.0000、0.0000、  420 …
#   6读取 ̽、̽ 时出错

有人能给我指正确的方向吗? 有没有关于导入 TDA4 tensorflow MobileNet 模型的教程? 我尝试搜索论坛、但没有发现任何问题。

谢谢