请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2HV 主题中讨论的其他器件: DRA726
您好!
我想问一下 TDA2HV 处理器的工作温度。 在我们的应用中、现在只能使用 A15内核、温度升高而没有散热器、温度升高大约为100 C。这种处理器是否正常? 其他内核不起作用。 当处理器风扇在处理器上吹动时、温度上升至60°C
乔治
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.