This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HV:工作温度

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2HV, DRA726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/914873/tda2hv-working-temperature

器件型号:TDA2HV
主题中讨论的其他器件: DRA726

您好!

我想问一下 TDA2HV 处理器的工作温度。 在我们的应用中、现在只能使用 A15内核、温度升高而没有散热器、温度升高大约为100 C。这种处理器是否正常? 其他内核不起作用。 当处理器风扇在处理器上吹动时、温度上升至60°C  

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    如果未使用散热器、则可以按照您所观察到的那样让处理器加热。  我们通常建议您运行整个系统的热仿真、以确保任何散热器/机箱都能够为您的用例从系统中散热。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们拥有与 TDA2HV 相似的具有 DRA726的 EVM J6ECO。 处理器 DRA726的工作模式与我们的 TDA2HV  (一个内核 A15工作模式)相同、并且在没有散热器的情况下不会将热量加热到100 C。 因此、我对 TDA2HV 的正常工作有疑问。

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    DRA726和 TDA2HV 是不同的 SoC。 不仅如此、即使对于同一 SoC、器件之间也存在器件间的差异。  从两个单位得出结论是不恰当的。

    最重要的是、TDA2HV 设计通常需要某种形式的散热器。  通常、这是在机箱盖通过热膏接触 SoC 顶部以充当散热器的情况下实现的。

    此致、

    Kyle