This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:具有 Micron OSPI 闪存的 SDK 中使用的 OSPI 访问模式

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/917082/dra829v-ospi-access-mode-used-in-sdk-with-micron-ospi-flash

器件型号:DRA829V

各位专家、您好!

我为我的客户发起此帖子、因为工程师在访问 E2E 时遇到一些困难。

根据 SDK 中的代码、在 OSPI 控制器中启用 DTR 模式、同时 将非易失性配置寄存器[00]设置为0xE7 、这是八路 DDR 模式。 在 8D-8D-8D 模式下、SDK 中的代码似乎访问了 Micron OSPI。

请帮助确认使用哪种模式访问 J7 EVM、8D-8D-8D 或1S-1S-8S 上的 Micron OSPI。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    让我确认这一点、并在明天返回。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    ROM 在1S-1S-8S 模式下工作、但 SPL 和内核在8D -8D-8D 模式下工作。

    请注意、它是需要置于8D-8D-8D 模式的闪存(与控制器一起)。 SPL 和内核均使用"易失性配置寄存器(VCR) 00"(非 NVCR)将 OSPI 闪存设置为8D-8D-8D 模式。

    此致、

    Karan