请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA829V 各位专家、您好!
我为我的客户发起此帖子、因为工程师在访问 E2E 时遇到一些困难。
根据 SDK 中的代码、在 OSPI 控制器中启用 DTR 模式、同时 将非易失性配置寄存器[00]设置为0xE7 、这是八路 DDR 模式。 在 8D-8D-8D 模式下、SDK 中的代码似乎访问了 Micron OSPI。
请帮助确认使用哪种模式访问 J7 EVM、8D-8D-8D 或1S-1S-8S 上的 Micron OSPI。
谢谢。