This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721 SDcard Linux 引导

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/916908/j721-sdcard-linux-boot

大家好、

我下载并安装了 Linux SDK,然后按照中的说明创建了 Linux SD 卡。我们已经尝试了 sw8和 sw9的不同软件配置(sw8 = 1000 0010 sw9 = 0000 0000,sw8 = 1000 1010 0000 sw9 = 0000 0000),但系统没有启动。  无错误。

我可以尝试什么?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    SW3:0111001010

    SW3紧邻4个以太网端口。

    我的 SW8设置:10000010
    SW9:00000000

    开始。 将以下二进制文件复制到 SD 卡的引导分区:

    " Linux SDK"的路径:/board-support/prebuilt-images/tispl.bin
    " Linux SDK"的路径:/board-support/prebuilt-images/tiboot3.bin
    " Linux SDK"的路径:/board-support/prebuilt-images/u-boot.img
    " Linux SDK"的路径:/board-support/prebuilt-images/sysfw.itb

    将 micro USB 电缆连接到名为 UART 的 micro USB 端口、然后连接到第一个 USB 实例。
    您应该会在 minicom 或 TeraTerm 上看到跟踪。

    此致、
    基尔西