大家好、
我下载并安装了 Linux SDK,然后按照中的说明创建了 Linux SD 卡。我们已经尝试了 sw8和 sw9的不同软件配置(sw8 = 1000 0010 sw9 = 0000 0000,sw8 = 1000 1010 0000 sw9 = 0000 0000),但系统没有启动。 无错误。
我可以尝试什么?
谢谢、
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我下载并安装了 Linux SDK,然后按照中的说明创建了 Linux SD 卡。我们已经尝试了 sw8和 sw9的不同软件配置(sw8 = 1000 0010 sw9 = 0000 0000,sw8 = 1000 1010 0000 sw9 = 0000 0000),但系统没有启动。 无错误。
我可以尝试什么?
谢谢、
Alex
尊敬的 Alex:
SW3:0111001010
SW3紧邻4个以太网端口。
我的 SW8设置:10000010
SW9:00000000
开始。 将以下二进制文件复制到 SD 卡的引导分区:
" Linux SDK"的路径:/board-support/prebuilt-images/tispl.bin
" Linux SDK"的路径:/board-support/prebuilt-images/tiboot3.bin
" Linux SDK"的路径:/board-support/prebuilt-images/u-boot.img
" Linux SDK"的路径:/board-support/prebuilt-images/sysfw.itb
将 micro USB 电缆连接到名为 UART 的 micro USB 端口、然后连接到第一个 USB 实例。
您应该会在 minicom 或 TeraTerm 上看到跟踪。
此致、
基尔西