This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:PROCESSOR-SDK-LINUX-DRA8X-TDA4X V06.02.00.07是否支持 RAW10、YUV422等其他数据格式?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/916123/processor-sdk-dra8x-tda4x-does-processor-sdk-linux-dra8x-tda4x-v06-02-00-07-support-other-data-format-like-raw10-yuv422

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

根据 PROCESSOR-SDK-LINUX-DRA8X-TDA4X V06.02.00.07的代码、图像似乎仅支持 RAW12数据格式输入。 但有许多摄像机不是 RAW12。  

因此 PROCESSOR-SDK-LINUX-DRA8X-TDA4X V06.02.00.07 是否支持 RAW10、YUV422等其他数据格式? 如果确实如此。 如何修改代码以支持它?

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    YUV422受支持、RAW10可在采集中轻松获得支持。  

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    那么,您能否说明如何修改代码以支持它? 或“我的相关文档”?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wall-E,

    您可以将 VX_image 数据结构与 YUV422数据类型结合使用、它将起作用。  

    我们让它为其他几个客户服务。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    您说原始格式很容易得到支持。 那么,您能否告诉我如何轻松地支持 raw8?

    因为我已经尝试了 YUV422、但没有成功。 但我可以使用 raw8传输 YUV422 8位数据。

    请。谢谢。

    此致