请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
您好!
根据 PROCESSOR-SDK-LINUX-DRA8X-TDA4X V06.02.00.07的代码、图像似乎仅支持 RAW12数据格式输入。 但有许多摄像机不是 RAW12。
因此 PROCESSOR-SDK-LINUX-DRA8X-TDA4X V06.02.00.07 是否支持 RAW10、YUV422等其他数据格式? 如果确实如此。 如何修改代码以支持它?
谢谢。
此致。