This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我正在寻找一款与 PGA400类似的产品。 输入 ADC 输出 PWM

Guru**** 1555250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/914759/i-am-looking-for-a-product-similar-to-the-pga400-input-adc-output-pwm

主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

你好

我尝试使用 PGA400产品、但我正在寻找其他产品、因为它不再生产。


要求如下。
1) 1)我需要通过汽车认证。
2) 2) ADC 2通道、可读数0mV ~ 14mV
3) 3)输出必须支持 PWM 并放大至24V。

请介绍满足上述条件的产品。

谢谢。